Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Vertiv способствует дальнейшему развитию инноваций ведущего российского оператора ЦОД IXcellerate

июня 12, 2018

Vertiv укрепляет пятилетнее сотрудничество с компанией IXcellerate и планирует поставлять ей высокоэффективные ИБП, современные литий-ионные батареи и оборудование для адиабатического охлаждения, что будет способствовать быстрому развитию IXcellerate.

Монако, Монако [12 июня 2018 г.]. Сегодня компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, объявила на Datacloud Europe о расширении сотрудничества с IXcellerate. Недавно этот ведущий российский оператор ЦОД открыл третью очередь своего московского ЦОД Moscow One, введя в эксплуатацию самый большой машинный зал в России.

Являясь с 2013 г. влиятельным технологическим партнером IXcellerate, компания Vertiv поставляет ей продукты для управления температурным режимом, включая воздушные кондиционеры для охлаждения компьютерных залов с использованием хладагента, а также чиллеры с естественным охлаждением (фрикулингом). Для последнего этапа расширения компания IXcellerate выбрала передовые адиабатические чиллеры с фрикулингом Liebert® AFC. Была также развернута Liebert PDX с Vertiv EconoPhase — система с непосредственным воздушным охлаждением и насосной циркуляцией хладагента, позволяющей в подходящих условиях переключаться с режима компрессора в режим экономайзера. На охлаждение обычно затрачивается 40 процентов электроэнергии, расходуемой в ЦОД, однако данная технологическая комбинация позволяет снизить энергопотребление на 50 процентов по сравнению с традиционными системами воздушного охлаждения и обеспечить частичную эффективность энергопотребления (pPUE) на уровне 1,05.

Компании IXcellerate будет поставляться не только оборудование для критически важного управления температурным режимом, но и эффективные источники бесперебойного питания (ИБП) Liebert EXL S1. Эти инновационные устройства обеспечивают беспрецедентный на сегодняшнем рынке уровень КПД двойного преобразования до 97 и 99 % в режиме ECO, а также возможность оптимизировать энергоэффективность ИБП при частичной загрузке. Кроме того, Liebert EXL S1 совместим с современными литий-ионными батареями, что стало главным фактором, повлиявшим на решение IXcellerate выбрать Vertiv.

«Благодаря применению в ИБП литий-ионных батарей можно значительно сократить занимаемое пространство, ускорить процессы заряда/разряда батареи и получить более высокий показатель удельной энергии по сравнению с традиционными батареями VRLA со свинцово-кислотным клапанным регулированием, — говорит Джеффри Фидакаро (Jeffrey Fidacaro), старший аналитик 451 Research. — Новые литий-ионные батареи должны позволить IXcellerate максимально увеличить рабочее пространство для оборудования заказчика. Наиболее важным для IXcellerate достоинством литий-ионных батарей является их более длительный срок эксплуатации, широкий диапазон рабочих температур, а также сокращение времени простоев вследствие замены батареи по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями. 451 Research полагает, что благодаря этим характеристикам можно обеспечить значительную экономию при охлаждении и снизить общую стоимость владения ЦОД».  

 

Помимо передовых технологий, предоставляемых для поддержания питания ЦОД IXcellerate Moscow One, который рассчитан на 1835 стойко-мест, ключевым фактором при принятии решения сотрудничать с Vertiv стала приемлемая общая стоимость владения всеми продуктами. Компания Vertiv также сумела обеспечить конкурентные и приемлемые для российского рынка условия поставки.

Гай Виллнер (Guy Willner), генеральный директор IXcellerate, заявил следующее: «Наши клиенты уверены в качестве услуг для ЦОД, предоставляемых нами в России, и высоком уровне поддержки заказчиков. Мы не ограничиваемся гарантированной работой ЦОД на уровне 99,999 %, мы также жестко придерживаемся условий соглашений об уровне услуг, что дает нашим заказчикам возможность неукоснительно выполнять требования местного законодательства в сфере привлечения ИТ-ресурсов и хранения личных данных. Для поддержания нашей репутации и лидирующих позиций на рынке чрезвычайно важен верный выбор партнера в любом направлении нашего бизнеса».

Дмитрий Фокин, управляющий директор IXcellerate, сообщил: «На нас произвели большое впечатление решения Vertiv для управления температурным режимом и устройства ИБП, установленные в ЦОД IXcellerate Moscow One. Они характеризуется не только чрезвычайно низкой общей стоимостью владения — мы обеспечиваем бесперебойную работу нашего машинного зала с начала его ввода в эксплуатацию. Компания Vertiv помогла нам утвердиться на рынке в качестве первоклассного оператора ЦОД и будет в дальнейшем способствовать закреплению нашего конкурентного преимущества на российском рынке».

Комментирует Джордано Альбертаци (Giordano Albertazzi), президент Vertiv в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки: «В России одни из самых высоких показателей распространения Интернета, и это невероятно обширный и важный рынок, требующий развитой инфраструктуры для оказания поддержки на местах. Вот уже более пяти лет мы являемся надежным партнером IXcellerate, поддерживали компанию на первых двух этапах их развития и сегодня с радостью предоставляем свои инновационные решения в области энергообеспечения и охлаждения. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с IXcellerate при реализации их дальнейших планов по обслуживанию потребностей крупнейших брендов в размещении серверов, а также их стремлении удержать лидирующие позиции поставщиков ЦОД на рынке».

# # #

О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, необходимых для поддержки ключевых приложений, используемых в центрах обработки данных, коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. Vertiv (в прошлом Emerson Network Power) осуществляет поддержку растущих рынков компьютерной мобильной и облачной инфраструктуры. В ассортименте услуг компании представлены решения в сфере управления электропитанием, температурным режимом работы оборудования и инфраструктурой, включая бренды Chloride®, Liebert®, NetSure™ и Trellis™. Более подробная информация доступна на веб-сайте VertivCo.com.

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ

Джемма Лингхэм (Gemma Lingham)

Tел.: +44 (0) 2086182812

Эл. почта: Gemma.Lingham@fhflondon.co.uk

 

О компании IXcellerate

Компания IXcellerate является оператором ведущего российского центра обработки данных, расположенного в Москве. Компания предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования с возможностью наращивания мощности в зависимости от потребностей клиентов. Показатель доступности сервиса — 99,999 %.   Среди заказчиков — мультинациональные корпорации, международные финансовые организации, крупные торговые сети, поставщики онлайн-услуг и ИТ-компании, ведущие операторы связи и другие организации, обрабатывающие большие объемы данных. Всего клиентами ЦОД IXcellerate являются более 70 международных и российских компаний, включая OBS, Softline, Nestlé, Thomson Reuters, Orange Business Services, Сельскохозяйственный банк Китая и другие. Головной офис компании расположен в Лондоне. Дополнительные сведения см. на веб-сайте IXcellerate.com.

Скачать изображения
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион