Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

От центра обработки данных до периферии — как быстрее и безопаснее развертывать ИТ-устройства и управлять ими

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX автоматизирует и ускоряет процесс управления ИТ-инфраструктурой

Организации управляют растущим парком ИТ-устройств, и с ростом периферийных вычислений эта тенденция только ускорится. И хотя сегодня за пределами традиционных центров обработки данных или облачных инфраструктур создается только 10 процентов корпоративных данных, по данным Gartner, к 2025 году этот показатель достигнет 75 процентов. Это обусловлено множеством факторов, включая быстро развивающиеся инициативы цифровой трансформации, гибридные модели работы и инновации в области приложений с помощью Интернета вещей (IoT) и 5G. Технологическая интенсивность организаций стремительно растет, и назад дороги уже нет.

Итак, что это значит для центров обработки данных и ИТ-отделов? Если этого еще не произошло, их сотрудники вскоре будут развертывать устройства и управлять ими в крупномасштабных распределенных сетях. В результате многие команды хотят модернизировать процессы и технологии уже сейчас, чтобы иметь возможность развертывать и управлять объектами и устройствами в масштабе. Тем не менее, на первом месте всегда стоит безопасность. Поскольку ИТ-отделы все чаще управляют инфраструктурой удаленно, они также хотят, чтобы процессы и сеансы были только у уполномоченных пользователей. Недавние взломы укрепили тот факт, что при внедрении удаленных процессов ИТ-отделам необходимо в первую очередь учитывать безопасность, а также постоянно искать и устранять уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Что ИТ-отделам нужно от инструментов удаленного управления уже сейчас

Оценивая платформы управления ИТ-инфраструктурой, ИТ-отделы предъявляют к ним ряд требований:

  • Планирование многообразия инфраструктуры. ИТ-отделам нужна единая платформа управления, способная обслуживать как центральные корпоративные, так и периферийные объекты с разнородной инфраструктурой от различных поставщиков. Они управляют большим парком устройств, включая, помимо прочего, серверы, настольные ПК, системы хранения и обмена данными по сети, блоки распределения питания стоек (rPDU) и источники бесперебойного питания стоек (rUPS). Платформа управления ИТ-инфраструктурой, сочетающая в себе KVM-устройства, работающие по IP-протоколу, управление виртуальными машинами и сервисными процессорами, позволяет ИТ-персоналу развертывать и управлять всеми этими устройствами удаленно и безопасно.

  • Перспективный подход. Время запатентованных систем и привязки к поставщику заканчивается. Во время недавнего экономического спада 68 процентов организаций начали использовать ПО с открытым исходным кодом, чтобы сэкономить время и деньги. В другом опросе 94 процента респондентов заявили, что программное обеспечение с открытым исходным кодом было таким же хорошим или лучше, чем проприетарное ПО, вероятно, из-за того, что в нем постоянно появляются инновации.

    Платформа управления ИТ должна основываться на открытых стандартах, таких как OpenBMC и Redfish, предоставлять API, которые позволяют ИТ-отделам подключаться к предпочитаемым инструментам и устройствам, а также оптимизировать обязанности по управлению. Кроме того, встроенное ПО с открытым исходным кодом позволяет ИТ-отделам повысить эффективность работы. Персонал может легко добавить последние усовершенствования для повышения безопасности, производительности и функциональности устройства. ИТ-отделы также могут открывать прошивку Linux для удовлетворения потребностей клиентов с помощью безопасного, надежного решения на основе стандартов, которое защищает все стороны. Все эти возможности превращаются в платформу, которая выдержит испытание временем и будет развиваться с помощью новейших технологий.

  • Повышение операционной эффективности. Ручные процессы требуют слишком много времени, и из-за них в ИТ-процессах появляются пробелы и ошибки. Автоматизированные процессы позволяют ИТ-отделам работать с большим количеством объектов и устройств без необходимости нанимать новых сотрудников, при этом сокращая сроки развертывания. Персонал может автоматизировать такие элементы, как адаптация пользователя, изменение конфигурации и составление отчетов о состоянии, что ускоряет и упрощает настройку устройств и объектов. Они также могут использовать устройство агрегации для назначения IP-адресов IP-модулям независимо от сетей клиента. Это означает меньшее количество IP-адресов и снижение затрат.

  • Управление устройствами во время сбоев. Неожиданные простои — бич любого цифрового бизнеса. Возможности внеполосного управления означают, что ИТ-отделы могут получать удаленный доступ к устройствам, даже если сеть не работает или не существует. ИТ-специалисты смогут подключаться к оборудованию своих клиентов, быстро устранять любые проблемы и восстанавливать услуги для повышения качества обслуживания. Кроме того, ИТ-отделы могут обновлять функции и возможности платформы управления ИТ во время ее использования, повышая доступность.

  • Управление доступом и использованием устройства. ИТ-отделы хотят строго контролировать доступ к устройствам и их использование. Платформа управления ИТ-инфраструктурой позволяет уполномоченным сотрудникам запускать удаленные сеансы ВМ, обеспечивать безопасный доступ для утвержденных пользователей, контролировать операции, которые они могут выполнять, и проводить аудит для дальнейшего повышения безопасности. IP-устройства KVM обеспечивают пользователям безопасный доступ к локальным приложениям и данным со сквозным шифрованием всего трафика.

  • Повышение безопасности устройств. Благодаря централизации управления устройствами ИТ-отделы могут постоянно следить за их состоянием. Это означает, что персонал может быстро устранять проблемы, такие как неактуальные обновления ПО, которые могут повысить риски безопасности. Автоматизированные обновления поддерживают актуальность устройств, а встроенное ПО обеспечивает повышенную безопасность работы, устраняя весь спектр уязвимостей, связанных с памятью.

ИТ-отделам требуется система, которая будет расти в соответствии с требованиями бизнеса и технологий. Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX — это платформа управления ИТ-инфраструктурой, которая масштабируется по центрам обработки данных, периферийным объектам и устройствам. Она упрощает ИТ-мониторинг и управление с помощью платформы управления, диспетчера стоек, интерфейсных модулей и встроенного ПО Linux, расширяя возможности ИТ-отделов и обеспечивает безопасность процессов.

Вне зависимости от того, управляет ли ваш ИТ-отдел крупными или модульными ЦОД, ИТ-шкафами, серверными, испытательными лабораториями, вышками сотовой связи или другими устройствами, Avocent ADX обеспечит визуализацию и контроль процессов вашей организации. Когда дело касается скорости, масштабирования и безопасности, экосистема Avocent ADX помогает ИТ-отделам добиваться желаемых результатов.

Узнайте больше об экосистеме Vertiv™ Avocent® ADX уже сегодня.

Статьи на похожие темы

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион