Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Колокация и облачные решения

Индивидуальные решения по колокации от подразделения глобальных решений Vertiv

Преимущества решений Vertiv

В глобальных решениях Vertiv используется всесторонний подход к проектам, а работа с вами ведется уже на этапе обсуждения начальных требований и продолжается вплоть до окончательной реализации проекта.

Решения настраиваются с учетом ваших особых требований, кроме того, проводятся предварительное проектирование, настройка, тестирование и проверка продуктов для обеспечения быстрой поставки и сборки на площадке. Наши решения поддерживаются глобальными производителями и цепочками поставок, которые были сформированы в результате того, что на протяжении десятилетий мы занимаем ведущее положение в области центров обработки данных и телекоммуникаций.

Скачать брошюру

Глобальные решения Vertiv

 Image

Разработка проектов и возведение объектов с масштабируемым охлаждением, питанием и пространством.

 Image

Взаимодействие по вопросам ИТ-инфраструктуры, объектов, сетей и средств безопасности для обеспечения интеграции проекта ведется уже на этапе обсуждения начальных требований и продолжается вплоть до окончательной реализации проекта.

 Image

Исключение неэффективных действий благодаря индивидуальной настройке предварительно протестированных и интегрированных решений различных поставщиков и их сборке на площадке.

Сопутствующие товары и услуги

Силовой модуль VERTIV™

Силовой модуль VERTIV™ позволяет развернуть изолированную плотную мощность критической инфраструктуры, причем точно в заданное время и под заданные требования бизнеса.

Front view of the Trinergy Cube modular, online UPS system

ИБП Liebert Trinergy Cube (150 кВт–3,4 МВт)

Liebert® Trinergy™ Cube — это ИБП Trinergy нового поколения с непревзойденной производительностью для корпоративных центров обработки данных. Обладая способностью развиваться вместе с растущими потребностями бизнеса, система обеспечивает высочайший уровень автономности электропитания, а также максимально снижает совокупную стоимость владения, уровень энергопотребления и уровень выбросов СО2. Новейший высокоэффективный динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы.

Liebert EXL data center UPS family side view

ИБП Liebert EXL S1 (100–1200 кВт)

Liebert® EXL S1 обеспечивает надежное энергоснабжение, первоклассную защиту нагрузки и максимальную энергоэффективность для средних и крупных ЦОД, а также критически важных приложений. Новейший высокоэффективный динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы.

Full view of the Liebert EFC - a Vertiv evaporative free cooling solution

Liebert EFC, решение для испарительного естественного охлаждения

Система объединяет в себе воздушный теплообменник косвенного действия и технологию испарительного охлаждения. Модуль Liebert EFC снижает температуру воздуха посредством испарительного охлаждения. С помощью этой технологии модуль Liebert EFC позволяет получить значения коэффициента pPUE (эффективность использования мощности) на уровне 1,03, обеспечивая таким образом высочайший уровень энергоэффективности и минимизируя эксплуатационные затраты.

Чем мы можем помочь?

Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион