Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Raf sıcaklığı izleme: Konforlu veri merkezi ekipmanının sırrı

Sunucular kesinlikle bazı havalandırma ve kendi kendini soğutma özelliklerine sahiptir, ancak onlara sıcak kanlı demeyiz. Ortam sıcaklığındaki her -17,2 °C artış, ortalama CPU için -17,2 °C artış sağlar. Başka bir deyişle, veri merkezi sıcaklığı ile raf ekipmanı sıcaklığı arasında açık bir korelasyon vardır.

Bu tam olarak ne zaman bir sorun haline gelir? Ekipmana göre değişir, ancak bir sunucunun birkaç dakikadan uzun süre 30-35°C arasındaki sıcaklıklarda çalışmasına izin verilirse çoğu CPU'nun erime riski vardır .

Veri merkezlerinin çoğunluğu, genellikle ASHRAE'nin tavsiye ettiği 18-27°C aralığına uygun olarak daha düşük ortam sıcaklıklarını hedeflemektedir (varyans, nem ve çiy noktası gibi faktörlerden etkilenir). Bu aralık açıkça CPU dönüşsüz noktasının altındadır; ancak modern yüksek yoğunluklu tesislerdeki veri merkezi sıcaklığı kabinden kabine neredeyse hiç statik değildir. Hava akışı yetersizliklerinden ve diğer rahatsız edici koşullardan kaynaklanan sıcak noktalar, kritik ekipmanın aşırı ısınma riski altında olduğu izole durumlara neden olabilir.

Ayrıca, veri merkezi sıcaklığı sadece şu anda olanlarla ilgili değil, aynı zamanda olabileceklerle de ilgilidir. Tarih, tehlikeli sıcaklık artışlarına yol açan CRAC arızaları hakkında korku öyküleriyle doludur. Ve evet, sunucularınızı daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırmak daha verimlidir; paradan ve çevreden tasarruf sağlar. Ancak, kenara daha yakın çalışmak, sıcaklıkların CRAC arızası durumunda çok daha hızlı tehlikeli seviyelere çıkacağı anlamına gelir.

Bu, veri merkezi yöneticilerinin ekipmanı sıcak çalıştırmasını engellemez. Bunun yerine, kabin sıcaklığının güvenli eşikleri aştığına dair işaretler fark etmeleri halinde hızlı bir şekilde tepki vermek için gereken sıcaklık görünürlüğüne sahip olmalarını sağlamak için onları teşvik etmektir. Rahatsız veri merkezi ekipmanı şikayet etmez. Sadece kapanacak ve kritik operasyonlarınızı beraberinde götürecektir.

Konuşmayı gerçek zamanlı sıcaklık izleme yapsın

ASHRAE raf başına en az altı sıcaklık sensörü takılmasını önerir. Hava giriş ve egzoz sıcaklıklarını izlemek için üçü öne (üst orta ve altta) ve üçü arka tarafa gidecektir. Yüksek yoğunluklu tesisler, özellikle 26,6°C ortam sıcaklığında çalışan veri merkezleri için özellikle önerilen daha hassas sıcaklık ve hava akışı modelleri oluşturmak için kabin başına altıdan fazla sensör kullanır.

Neden? Bunun basit yanıtı, göremiyorsanız bir noktayı keşfedemeyeceğinizdir. Veri merkezinizin ağına bağlı gerçek zamanlı sıcaklık izleme, güvenli sıcaklık eşiğinin aşıldığı ikinci durumda SNMP, SMS veya e-posta yoluyla belirlenen personeli bilgilendirecektir.

Ve yine, ne kadar çok sensör olursa, o kadar mutlu olur. Yanınızda her zaman gerçek zamanlı bir uyarı sistemi olacağını bilmek harika. Birçok kabin sensöründen güç alan bilgisayarla oluşturulmuş bir modele bakabilmek daha da iyidir, böylece sapmanın kökünü izleyebilirsiniz.

Sunucularınızın da soğuk tutmasına izin vermeyin

Isı sunucularının üretme eğilimi göz önüne alındığında, çok daha az sayıda veri merkezi yöneticisi kendilerini ortalamadan daha soğuk sıcaklıklarla ilgilendirmektedir. Bununla birlikte, sıcaklığın 18,3°C'nin altına düşmesine izin vermek farklı bir nedenle riske girer.

Daha düşük ortam havası sıcaklıkları daha az nem tutabilir. Sonuç olarak, düşük sıcaklıktaki bir ortamda yüksek bağıl nem yoğuşmaya neden olur. Ve çoğumuzun dördüncü sınıf bilimden bildiği gibi, su ve elektrik iyi bir iş çıkarmıyor. Nem, bir sunucunun CPU ve anakartının hızlı ve geri döndürülemez çalışmasını sağlayabilir.

Bu nedenle, veri merkezi sıcaklığını bir dengeleme eylemi olarak düşünmek önemlidir. Nem ve çiy noktası gibi diğer çevresel değişkenler dikkate alınmadan sıcaklıkların düşmesine izin vermek, ekipmanınız için gereksiz risk oluşturacaktır. Ayrıca, 18,3°C’nin altına düşen bir soğutma kapasitesi için nadiren bir gerekçe vardır. Güç kullanım verimliliği (PUE) oranınızın ihtiyaç duyduğu son şey, tesisinizi önerilen sıcaklıkların altında soğutmak için uygulanan enerjidir.

Sunucularınızın "soğuk algıladığı" bir durumdan kaçınmak için, sıcaklık monitörlerinizi bir nem ve çiy noktası sensörleri ağıyla eklediğinizden emin olun. Sıcaklık sensörleriniz ile koordineli olarak, bağıl nem veya sıcaklık yoğunlaşma riskini doğuran bir seviyeye ulaşırsa tesis yöneticileri gerçek zamanlı olarak bilgilendirilecektir. Buna karşılık, nem seviyeleri çok düşükse, hava hassas elektronik bileşenlere zarar verebilecek elektrostatik yükleri indükleyecek kadar kuruyabilir.

Evet, kritik iş veri merkezi ekipmanınız yüksek bakım gerektirir. Muhtemelen değişmeyecek. Ancak kapsamlı veri merkezi izlemesi ile sunucularınızın ihtiyaç duydukları anda tam olarak neye ihtiyaç duyduğunu bileceksiniz.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon