使用 Vertiv 的预制模块化解决方案扩展您的数据中心

Katja Kufrin Namlić •

什么是预制模块化数据中心?

在过去十年左右的时间里,数据中心的建设方式发生了转变。传统的“砖瓦式”建设模式是由数据中心运营商自行选择并确定系统组件的规模,将其设计为协同运行的整体,然后建造大楼;当数据中心大楼建成后,再进行设备的安装和调试。如今,模块化数据中心的设计、制造和测试都在场外进行,而现场准备工作也同步进行,与传统的新建数据中心相比,模块化数据中心可节省 40% 或更多的时间。预制模块旨在尽可能实现即插即用,从而减少现场劳动力需求和现场流程物流的复杂性。

其优势在于快速高效的设计、更低的风险以及工厂集成带来的成本确定性。模块化数据中心可扩展以适应未来的扩展,具有可重复的设计,并且由于工厂集成的控制,质量更高。简单的组装使得模块可以通过公路、铁路或海运快速运输。

谁在采用预制模块化数据中心?

Vertiv 和 Omdia 在 2022 年进行的研究显示,在接受调查的来自全球不同行业的 228 家运营自己的数据中心的公司中,超过一半的公司已经部署了预制模块化数据中心解决方案。

99%的参与者表示,预制组件和模块化数据中心部署是其未来战略的一部分。

93%的受访者表示,预制模块化解决方案将成为他们未来数据中心的默认建设策略。

为什么?

首要原因是模块化。模块化数据中心未来可以扩展。

第二个原因是标准化,它可以降低维护成本并确保更容易操作。

第三个原因是可持续性。模块化数据中心系统的主要组成部分是钢材,与混凝土不同,钢材可回收利用。此外,钢材在生产过程中的碳足迹也低于混凝土。当所有部件(例如工厂集成的预制模块)在一个地方组装时,进出现场的运输量会减少,从而降低安装的碳足迹。

Vertiv 集成模块化解决方案,可实现全球快速部署

Vertiv 已向全球 800 多个站点交付了 1500 多个模块化数据中心。我们已开发了超过 250MW 的 IT 负载和超过 23,000 平方米的空间,并安装了超过 5,000 个机架。我们的许多站点都已获得 Tier 3 认证。这些站点包括传统的数据中心安装以及电信和工业站点。Vertiv 丰富的经验和广泛的产品线使我们能够在全球范围内广泛部署预制模块化数据中心。

数据中心额外容量的一站式解决方案

Vertiv 负责制造所有关键数据中心组件和基础设施,从而掌控模块化数据中心所有组件的供应链和质量。这种由同一制造商提供的单一解决方案为客户带来了额外的优势。

Vertiv 提供项目服务、工程服务、安装和调试服务以及由 Vertiv 或通过战略合作伙伴提供的完整交钥匙业务解决方案。

设计完成后,我们将在工厂进行组装和安装,包括机械调试以及所有相关文档。我们还会进行工厂验收测试、支持现场验收测试,并根据客户要求进行 5 级现场调试。Vertiv 服务部门和我们的战略合作伙伴将提供额外支持。

我们的项目管理部门负责监督和协调客户项目,从售前到施工、交付以及整个保修期到保修期后。

Vertiv 工程服务根据客户所需的产品类型以及其在设计周期中的参与程度,提供不同的服务套餐。我们努力在客户参与度和预期时间安排之间取得平衡,确保客户能够满意 Vertiv 工程团队提供的支持。

Vertiv™ 集成模块化数据中心解决方案产品组合

Vertiv™ 模块化解决方案组合包括预集成、标准解决方案、预制模块化定制解决方案和混合数据中心设计方法,其中包括我们最畅销的解决方案——Vertiv 电源模块和滑撬。

标准化设计

我们的标准数据中心设计包括 Vertiv™ SmartMod™、Vertiv™ SmartMod™ Max、Vertiv™ SmartMod™ Combo 和 Vertiv™ MegaMod™,它们拥有最佳的交付周期和价格。这些一体化数据中心配备 Vertiv 电源、散热系统和全集成机架。

SmartMod™

SmartMod 是一个单模块,最多可容纳 14 个机架,功率高达 100 kW。该产品被誉为“盒中数据中心”,在一个独立的机柜中提供增强的可用性、效率和控制力,几乎可以安全地部署在任何地方。SmartMod 充分利用 Vertiv 的关键电源、热管理以及监控技术,可实现容量可扩展、部署速度更快、灵活性、可配置性和便携性(这意味着 SmartMod 可以根据需要轻松运输到新位置),而这些是传统数据中心所不具备的。

800x450-Vertiv-SmartMod.jpg

插图:Vertiv™ SmartMod™
Vertiv™ SmartMod™ Max

SmartMod™ Max 配备两个现场组装的模块,可形成一个单一空间,最多可容纳 26 个机架,功率高达 210kW。SmartMod Max DX 采用直接膨胀冷却。SmartMod CW 采用冷冻水冷却。

800x450-Vertiv-SmartMod-Max.jpg

插图:Vertiv™ SmartMod™ Max

对于 SmartMod™ 和 SmartMod™ Max,Vertiv 为我们的销售团队和主要合作伙伴提供了在线配置器,使客户能够在短短几分钟内使用火灾探测和抑制、访问控制、视频监控、监控等可选系统配置其模块化数据中心。

800x450-Vertiv-SmartMod-Max-外部视图.jpg

照片:Vertiv™ SmartMod™ Max 外观
Vertiv™ SmartMod™ 组合

SmartMod™ Combo 是一款更复杂的多模块解决方案,由两部分组成:IT 机房(由多个 SmartMod™ Max 模块组成)和一个独立的电源模块。SmartMod Combo 设计采用标准化的构建模块,构成完整的解决方案。这些模块可以混合搭配,以提高可扩展性、灵活性和预算规划。所有电源模块均采用单个机柜中的 2N 配置(400 和 600kVA),并配备独立的 A&B室。

800x450-Vertiv-SmartMod-Combo.jpg

插图:Vertiv™ SmartMod™ 组合
Vertiv™ MegaMod™

Vertiv™ MegaMod™ 是一个预制产品平台,能够灵活地适应特定需求。与传统的实体建筑和定制模块化数据中心相比,MegaMod 的上市时间更短。MegaMod 支持大多数数据中心所有者的环境可持续发展目标,并采用灵活的“按需付费”数据中心模式,这与传统的模块化建筑不同。该解决方案采用工厂制造,通过提高可靠性和弹性来降低风险。MegaMod 背后拥有一支经验丰富的专家团队,涵盖设计、规划和测试的各个领域。

Vertiv™ MegaMod™ 是我们最大的标准化模块化解决方案,它是一个可扩展的多模块数据中心,可在 1MW 的 IT 空间内设计最多 256 个机柜。该解决方案将多个模块作为单个单元运输,并在现场组装。经典的 MegaMod™ IT 大厅由多个模块组成,每个模块都包含 IT 机柜和制冷设备。MegaMod Plus 版本具有独立的 IT 大厅和制冷模块,可提供高达 25% 的机柜数量和制冷能力。两种解决方案均包含一个服务模块,其中预留了安装消防系统、布线和母线的空间。

800x450-Vertiv-MegaMod.jpg

插图:Vertiv™ MegaMod™

800x450-Vertiv-MegaMod-Plus.jpg

插图:Vertiv™ MegaMod™ Plus
Vertiv™ 定制模块化数据中心

我们定制的预制模块化数据中心可根据每位客户的需求进行定制,可扩展至高达 2MW 的 IT 模块,并配备 200 至 300 个机架。这些解决方案的交付周期为 6 至 12 个月,具体取决于部署进度和复杂程度。

混合模块化方法

混合模块化数据中心方案 将复杂的构件(电源模块/滑轨、冷却和水力模块/滑轨以及空白上部结构)异地预制,并无缝集成到传统建筑中或与其相邻,从而加快传统建筑或现有数据中心的安装速度。这些设计灵活可扩展,IT 功率高达 50MW 或更高,机架数量可达 450 至 1500 个。混合模块化解决方案的部署时间通常为 9 至 14 个月,具体取决于复杂程度,并可能预留库存以快速扩展。

800x450-混合模块化数据中心.jpg

插图:传统数据中心与数据中心模块的混合插图。
Vertiv™ 电源模块和滑轨

Vertiv 电源模块 是预制机柜,包含核心数据中心和机房所需的所有关键电力基础设施。模块通常容量高达 2500 kVA 以上,包含 ATS 配电盘和主配电板、配备锂离子或 VRLA 电池的 Vertiv™ UPS、N/N+1 冷却系统(DX 或 CW)、火灾探测和灭火系统、门禁和闭路电视监控、环境和设备监控 (BMS)、MW 和变压器集成(可选),并且可通过公路或海运运输到任何目的地。由于 90% 的基础设施由 Vertiv 制造,客户可享受单一供应商提供复杂电力基础设施解决方案的优势。

我们的电源模块现场只需进行少量到中等程度的重新组装。其内部系统已完全调试,采用单模块设计。模块安装式电容器便于运输。出于安全考虑,电池单独运输,但这并不会降低现场组装的速度。这种可扩展的 Tier III 数据中心架构采用按需付费模式,并已在业内得到大型主机托管服务提供商和超大规模数据中心运营商的广泛采用。我们的设计遵循 Tier III N+1 标准所要求的分布式和块冗余逻辑。

模块化数据中心成功案例:

Meeza:采用 80 个模块解决方案和两栋独立的模块化数据中心建筑,该装置在 14 个月内交付,是 MEA 地区最大的预制模块化数据中心园区。

T-systems:这座数据中心建于 2013 年,获得 Tier III 认证,占地 1200 平方米,发电量为 1.1MW,拥有 38 个两层模块,从最初的订单开始六个月就交付了。

南非帕克兰兹:该数据中心最初安装有120个机架,后来扩展到286个机架。为了降低运营成本,使用了锂离子电池。该设备在现场组装完毕,并在不到6周的时间内投入测试。

正如您所见,模块化数据中心行业已经从“集装箱化数据中心”走了很长一段路,并且正在成为增加新数据中心和容量的默认方式。

要查看最近的网络研讨会“IT 模块化解决方案的优势”, 请在此处注册。

此外,您还可以 在 LinkedIn 上注册我们的工程师前沿社区。在 Vertiv.com上查看我们的模块化数据中心产品。

相关洞察

选择您的本国语言