IT 机架在数据中心可用性和可靠性方面起着不可或缺的作用。它们可以提高所支持设备的效率和数据中心人员的生产力。

选择合适的 IT 机架并非一个令人望而生畏的任务。首先评估您所在组织的各优先事项。了解最重要的因素,可以降低决策的难度。每一个组织都有自己最主要的考虑因素,比如说,有的组织可能会选性价比最高的 IT 机架,而有的组织会选可扩容的机架,以满足业务增长的计划。

随着 IT 要求的不断演变,IT 机架设计也在不断变化更新。IT 机架不仅需要为关键 IT 资源提供保护和安全接入,而且还要能适应数据中心业务发展的变化。今天所做的采购都是在为明天做投资。因此,挑选的依据不应局限于目前最便宜的产品,还要考虑那些具备灵活性,能实现可靠性,并降低总拥有成本的 IT 机架。

IT 机架基础知识

IT 机架有时称为服务器机架、LAN 机架或网络架构,可放置支持业务运行的关键 IT 系统和配件。机架上安装的设备指的是固定安装在机架上的 IT 设备,比如 UPS 或网络开关。

IT 机架尺寸由机架上所安装设备的类型和数量所决定,衡量单位为机架单元(简称为 U 或 RU),即 IT 机架中可用的垂直空间。它既适用于 IT 机架自身,也适用于其内部设备。一个机架单位(或 1U)的高度为1.75 英寸(44.45 毫米),所占空间的大小以 U 的倍数来体现。大多数 IT 机架都以 42U 的形式出售,这意味着单个机架可容纳 42 台高度为 1U 的设备,或者是 1U、2U、3U 或其他机架单元高度的任意组合,但总数加起来不超过 42U。通常会选择标准尺寸的 IT 机架,因为他们可以配套标准尺寸的部件。

19 英寸 IT 机架是国际电工委员会 (IEC) EIA-310E 标准中所规定的用于安装设备的机架或机柜的标准尺寸。此标准广泛应用于计算机服务器设备。通过这一标准的实施,实现了机架内密集化的硬件配置,节约了空间。

IT 机架类型

市场上有多种机架类型,其优势和劣势各不相同。确定 IT 机架中要安装哪些 IT 设备和附件,并明确它们的具体要求,然后查看哪种机架类型最为适合。

预配置或定制化

预配置的 IT 机架是在工厂组装,之后发货出去。它们一般是更便宜的选择。

定制的 IT 机架可满足客户独特的机架需求和规格,例如宽度、高度、深度、防水或防尘或防冲击性等要求。客户通常会提供自己的规格和图纸,并与供应商紧密合作,接收定制化 IT 机架解决方案。

了解有关 Vertiv 预配置 IT 机架的信息

开放式框架或封闭式

IT 机架也可以为开放式框架或封闭式(封闭式机柜)。开放式框架 IT 机架具有更多空间和更高的灵活性,更方便配置和维护。虽然价格更便宜,但是也更容易出现安全问题。它们还更容易暴露于灰尘中。因为它们是开放状态,所以通常被放置在安全的服务器机房内。

而封闭式机架是可以上锁的,通常也更为昂贵。如果 IT 机架不是放置在安全的服务器机房内,而是放在外面,或其他不安全的地方,那么封闭式机架就是一个更好的选择。

选择 IT 机架

随着当今数据中心的不断演进,IT 机架应能适应其发展变化。建议您考虑那些能在如下关键领域做到灵活性和适应性的IT机架。

载重能力

1U 服务器重量约为 15 公斤。考虑到目前一个典型数据中心所需的服务器、电缆、机架配电单元、架空电缆桥架及通道封闭配件等的数量,通常需要选配容量为 1000kg 的机架。可选机架容量最高可达 1500kg,以满足重型应用。

19 英寸轨道

机架的四个轨道应能易于根据所支持设备的需求而进行调整。正确的对齐确保轨道正确定位,无需测量。前导轨也应具有灵活性,以便在网络应用中使用电缆。使用卡式螺母的导轨,无需攻丝和钻出剥落的螺丝孔。把受损的螺丝移除是很容易的,但修复它非常花时间,因此费用也高。卡式螺母有多种尺寸,必要时可接入轨道,并提供经济、快速且灵活的安装方法。

门

大多数供应商提供 60-80% 左右穿孔率的门,保证适当的气流(更高的穿孔水平可提高空气流通)。机架门应配备可拆卸铰链,便于翻转,无需任何工具,就可改变门的配置,实现从右开或从左开。门可轻松从铰链上卸下来,简化了设备装卸流程。有些门可以打开至 160 度以上,更便于设备的装卸。门把手选项繁多,例如钥匙锁、组合锁、电子或生物识别锁,所有这些都内置在把手中。

接地

为安全起见,所有组件(包括顶、门、轨道、侧板和框架)都应接地。为方便起见,它们也应该易于断开连接。例如,如果需要把门拆卸以进行翻转,那么快速切断接地线缆可以加速这一过程。还应使用连接到建筑物中央地面的中央接地点。

了解有关 IT 机架趋势和选择的更多信息 了解有关 Vertiv IT 机架解决方案的更多信息

IT 机架安全

安全是数据中心管理人员关心的另一个重要问题。他们采取相应措施,以保护数据免遭在线威胁以及物理威胁。IT 机架配有可锁侧板和门,能够避免他人未经允许进入或者盗窃行为。

为安全起见,所有机架都应安置(固定)在一起,用螺栓固定在地板上或使用防倾倒装置。如果将 19 英寸设备的一部分从机架上取下维修,则可能使机架头重脚轻,变得不稳定(如果不能从下面平衡重量),造成安全隐患。实现稳定性最经济的方法是固定。防倾倒装置安装在机架前部,并提供一组支腿,可在维修支架组件时拉出,扩大机架底座的占地面积。在地震活动频繁的地区,同样需要确保物理安全性,因为IT机架必须要稳固,才能经受住可能发生的地震。

IT 机架降温

组织需要高效可靠的热管理和湿度控制解决方案,以满足其特定的规模、位置和业务目标。环境和经济问题正在促使企业在其数据中心采用节能、环保的解决方案。通过热管理系统,他们可以增强对数据中心和关键 IT 空间的保护,同时确保低运营成本,增强收入潜力。

选择自我优化、快速部署并满足 IT 挑战和需求的热解决方案。针对适用于数据中心需求的机架密度,寻找可扩容并节约空间的解决方案。

了解有关 Vertiv 热管理解决方案的更多信息

IT 机架配件

IT 机架需要各种配件才能有效运行。免工具选项可实现快速安装和配置。常见的 IT 机架配件包括:

  • 电缆管理
  • 气流管理
  • 托架和支撑托架
  • 锚固
  • 单孔门
  • 侧面板
  • 服务器轨道
  • PDU 电缆管理托架
  • 顶部面板
了解有关 Vertiv VR 附件的更多信息

电缆管理

尽管目前常规的机架密度还是在 10kW 以下,但是 15kW 的机架密度已经是超大型数据中心的典型配置,有些甚至已经接近 25kW。高密度配置可提高性能和容量,但同时也增加布线密度。

当更多电力配送至机架内的更多电路时,所需的附加电缆会在机架内造成阻塞,使散热更困难。数据中心管理人员必须正确地定位和布线,并提供设备的迅速访问权限。

优化的电缆管理可以提高系统可用性,并改善您的利润指标。正确的电缆管理可以降低信号干扰、提高维护和可服务性、提高冷却效率并提供可扩展性和适应性。但是,电缆管理不当会导致电缆损坏和故障。这可能导致数据传输错误和性能问题以及系统宕机。

了解有关正确电缆管理的更多信息

气流管理

在更高的热负载下,需要更高级别的穿孔率,以实现空气流通的最大化。气流管理外围设备可以优化效率。从能效的角度看,免工具的隔热面板提供了一个有用的选择。可将隔热面板添加到任何未使用的 U 空间中,以确保热通道空气不会被抽回到冷通道中。应考虑在超过 600 毫米的柜子上放置垂直气流挡板,防止空气短循环并维持热通道/冷通道优势。

了解有关气流管理的更多信息

IT 机架部署

当今的 IT 机架提供了改善设备安装速度的功能。免工具安装,便于添加新设备或更改配置,即便时间紧迫,也能快速完成。设备安装仅需快速“滑入、滑出”,节省部署的时间和人工。

数据中心经理正逐步意识到使用单一供应商来交付一体化和补充型解决方案的优势。这些解决方案将相关硬件、软件和服务集成到一起,以提高效率、降低成本并实现快速简便的部署。

前瞻性 IT 机架

IT 机架可确保为 IT 设备提供最佳环境。它们应适应数据中心,并提供可扩展性、灵活性和适应性选项。选择能满足您业务需求的合适的 IT 机架,并进行相应的配置,以确保 IT 设备可靠高效运行。相比之下,未能正确设计和部署 IT 基础架构可能导致系统未充分利用、容量滞纳以及运营成本升高,从而阻碍业务组织充分获取数据中心运营所带来的益处。

选择您的本国语言