踏上征途:在数据中心行业选择职业

科技行业是要求最苛刻但奖励最为丰厚的一个行业,从最新的创新到提供优厚的薪水,有充足的机会扩充 IT 相关的技术技能,进而实现职位晋升和加薪,前途一片光明。然而,由于有大量不同的学科可供选择,您如何确定最适合您的经验和兴趣的角色?

提供专业学位的学术机构以及提供实习机会的企业不胜枚举,因此有很多未来的职业道路可供选择。从考虑要走哪条路(从实习生开始,然后承担跨部门职责)到认可所选职位的相关资格,您的选择并不受限,您有足够的支持和资源来帮助您找到适合您背景的职位。

识别行业趋势

在快节奏的技术市场中工作意味着您必须及时了解最新动态,并了解这对您所在行业的影响——例如,如果特定业务服务的需求增加,您必须能够快速响应;比如,容纳更多的服务器以容纳更多的磁盘存储。IDC 企业基础设施、消费者、网络、电信和可持续发展研究高级副总裁 Vernon Turner 称,他认为数据中心网络行业有四个关键趋势:

  • 云计算
  • 大数据分析
  • 流动性
  • 社会业务

此外,预测任何趋势都能够给您带来极大优势——您可以积累知识,从而在竞争中占据先机。在技术行业中,追求梦寐以求职位的人越来越多,这意味着许多雇主不得不增加招聘流程的复杂程度——从安排复杂的评估到划分多个阶段进行面试。

因此,未来的员工必须拓展自己的专业知识,不仅要有出色的学术和职业记录,而且具备独特的品质,以便从其他候选人中脱颖而出。虽然任何人都可以从教育材料和历史事件中收获知识,但加倍努力进行研究并预测行业趋势将使您受益匪浅——因为您的专业知识不仅能在开发未来产品时使公司受益,还可以展示您最重要的资产,即您看到了公司的前景,以及您打算如何在数据中心行业中开拓自己的职业生涯。

可转移技能

您需要的第一个特质(适用于任何工作)是对您的职业有浓厚的兴趣。您是否更倾向于担任幕后工作,成为一名数据中心工程师? 也许您更愿意面对客户,成为数据中心技术项目经理? 确定您的优势和劣势,这样您就可以过滤出适合自己才能的角色。虽然您可能有自己心仪工作,但如今,需要跨职能职责的特定职位很常见。

您可能需要展示出定量和定性两方面的素质——因此对数据有广泛的理解以及能够进行广泛的研究非常重要。例如,数据中心技术人员的工作通常涉及许多不同的职责,为团队提供重要的支持。某些任务包括排除故障、确保设备配置正确以及维护最佳实践指南(有时可能需要客户沟通)。然而,由于数据中心的不间断性,轮班工作并非没有先例——因此请确保您的日程安排灵活,因为您可能需要在晚上工作。此外,紧急情况可能随时发生(如数据恢复),因此请做好在非工作时间收到呼叫的准备!

最重要的是,您应该具备出色的沟通能力,因为任何类型问题的沟通对确保数据中心的顺利运行至关重要。为各个团队成员提供支持以及与主管直接联系有助于建立良好的支持网络,而且考虑到数据中心环境中涉及的各种要素,您能够介入并帮助完成通常由团队中其他成员承担的职责变得至关重要。

认证

得益于技术领域的日益普及,在线和离线学习机会非常丰富。许多企业一直在扩展其服务(通过企业为员工提供注册课程并获得相关认证的机会)来扩大其客户群。这无疑是一个很好的激励措施,因为在简历中增加更多技能会带来更多责任,从而带来更好的薪资和管理职位。
获得软件学位的传统途径往往受到青睐,因为这涵盖了广泛的技能——其次,在数据中心开始职业生涯后,它可以让员工在多个部门提供帮助;从而使他们能够确定自身最倾向于了解数据中心专业的哪些要素。


以下是最受新人员工欢迎的数据中心认证:

认证数据中心管理专业人员 (CDCMP)
培训内容涵盖数据中心管理以及基本设计问题等关键事项,与此同时,专业单位则就管理主题(设施、程序)和业务战略提供建议。通过全球培训公司、CNet 培训提供的其他可用认证包括:认证数据中心设计专业人员 (CDCDP) 和认证数据中心能源专业人员 (CDCEP) 等。

Cisco 认证网络专业人员 (CCNP) 数据中心
数据中心行业中许多人认为 Cisco 认证网络专业人员 (CCNP) 数据中心证书是黄金标准,这是最让人梦寐以求的认证之一。作为全行业最受尊敬的认证之一,该认证专门针对技术架构师和解决方案,专为具有三到五年 Cisco 技术经验的求职者开发。

VMware 认证专业人员 5 – 数据中心虚拟化 (VCP5-DCV)
因其传统的数据中心网络和云管理方面而备受认可,申请此认证的候选人必须完全了解域名系统 (DNS),并具备安装、管理和扩展 VMware vSphere 环境的专业知识(建议在进行 VCP5-DCV 评估之前至少拥有六个月的 VMware 基础设施技术经验)。

虽然还需要获得其他认证(例如 BICSI 数据中心设计顾问 (DCDC)),但上述三项认证都广为人知且声名卓著。然而,这只是一个起点;并完全取决于您的经验和您选择在哪个专业领域工作。

职业发展

正如技术在不断进步一样,数据中心也在不断发展,以满足行业和客户的标准。从可持续性到效率,涉及的各种学科变得越发复杂;这意味着数据中心环境中的职业发展并无标准。如前所述,展示可转移技能让您能够在多个不同部门提供服务,这一点正变得越来越重要,进而又可以为您提供专业的管理机会。

以下是数据中心行业中可供您选择的工作职位:

数据中心测试工程师
负责设置环境,以测试数据中心内的 PC 和网络解决方案,同时揭示任何问题并识别主要影响因素。

数据中心环境和安全技术员
在数据中心内的各种环境、健康和安全活动中提供支持和监控,您有责任在进行环境培训的同时调查任何安全问题。

基础设施架构师
基础设施架构师负责数据中心的设计,通常负责任何支持服务,如冷却和供电,而项目经理则确保维护好任何主要安装。

数据中心管理员
数据中心经理需要监督设施的总体运行,必须拥有与数据中心相关的所有知识——从了解网络和操作系统到了解正确的协议和流程。

数据中心研发 (R&D) 电气工程师
在帮助设计和构建软件、硬件和网络技术的团队中开展工作,作为硬件工程师,您的工作小到开发小型项目,大到参与大规模制造。

数据中心维护计划员/调度员
数据中心维护计划员/调度员的工作涉及内部沟通以及与客户保持定期联系。需要为客户规划要求,管理整个项目周期,确保高效执行各种规划和调度流程,此外,提供与设备相关的知识和专业技术,以改进预防性维护任务。

数据中心控制系统员工工程师
该职位通常需要至少 10 年的工作经验以及相关学位,在工业自动化、SCADA 系统和 PLC 等关键基础设施方面拥有丰富经验。为工程和运营团队提供技术支持,您的职责包括解决任何关键电气控制相关事项,以及处理任何采购和供应商管理问题。

无论您是出于对基础设施的兴趣而选择成为 DCIM 专家,还是更愿意成为内部专职程序员,都有许多学术和职业资格可以帮助您实现理想的职业目标。通常,员工分为两类,一支团队由实施经理(满足新客户要求)和工程师(负责安装和布线)组成。运营团队负责设备配置,并在安装后进行维护,由专门负责存储和备份、数据库管理等领域的高级员工,以及客户服务代表组成。

数据中心员工的工作生活中从来没有例行公事,经常充满压力,但可以很快就能获得学会广泛的技能。这使您可以相对快速地达到高级水平,同时对专业领域有良好的了解;而且由于没有两个客户是相同的,因此对于希望在专业和个人方面有所发展的数据中心员工来说,这只是一个理想的成长乐园。作为一个日益普及和规模不断发展的行业,它是失业率最低的行业之一。因此,如果您正在寻找一个有安全感且令人满意的工作,那么数据中心行业的工作将是您的理想工作。

选择您的本国语言