IT 机架具有独特的电源要求

机架不间断电源 (UPS) 系统专门用于标准 19 英寸 IT 机架或机架式机柜。机架式 UPS 系统必须设计为在非常紧凑的空间内提供最大功率,而且需要包含内置电池。机架式 UPS 通常使用 1U 至 12U 的垂直机架空间。

大多数机架式 UPS 系统采用在线(双变换)或在线互动式电源拓扑结构。每种技术都有其优势,并且每种技术对于配置具有成本效益的功率保护方案来说都是必要的,复杂系统尤为如此。选择哪种技术取决于受保护设备的重要性、负载大小、位置和预算等多种因素。

适当的电源保护比以往任何时候更为重要

几乎在所有行业中,数字化程度都在不断提高,分布式 IT 对于支持用户、提供服务和收集数据来说极为重要。在教育、政府、银行、零售和其他行业中,IT 组织正在增强远程站点的容量和弹性,并将设备部署到不同类型的新位置。

IT 容量正从核心数据中心扩展至网络边缘,这就需要不间断电源 (UPS) 系统来调整适应并提供更出色的安全性。网络边缘已不仅仅是数据存储机柜和网络设备那么简单。现在,分布式分散架构对计算环境来说至关重要。

物联网 (IoT) 和云服务的普及为边缘计算打开了新局面。消费者期望获得始终在线的可用性,并将几乎瞬时响应作为关键的驱动因素。这推动了对本地边缘计算中心需求的蓬勃发展,其能够以更加接近用户的方式处理数据。

其背后的大部分 IT 基础设施都基于机架和安装于机架内的设备。为了保护关键服务器和网络组件的正常运行,在附近设置可靠的 UPS 系统至关重要,这能够确保关键系统的持续可用性。无论这些机架位于何处,电源保护措施与其他组件必须一起包括在内。在大多数情况下,UPS 系统与所保护的设备一起安装在 IT 机架中。

由于它的重要性,当今机架式计算空间对业务来说至关重要,而 IT 经理越来越迫切地希望能保护他们。可靠性意味着可用性,而可用性要从持续供电开始。您的计算性能取决于 UPS 提供的可靠备用电源,而 UPS 就处于机架之中。

机架内部

机架安装式服务器是当今网络计算系统的核心。这些关键组件需要可靠、紧凑的电源保护方案,以满足其不断增长的需求。19 英寸服务器机架是安装该设备的标准尺寸框架或机箱,可在较小尺寸内可进行密集的硬件配置。机架安装式设备可通过使用螺栓将其前面板固定在机架上或将前面板卡在机架中来安装。通过将服务器和 UPS 整合到同一个机架中,可以节省大量空间。

机架式 UPS 系统专为机架安装环境中使用的服务器和网络设备而设计,非常适合任务关键型应用和系统、网络工作站、服务器、IDF/网络机柜、大型网络外围设备、VoIP 和工作站。

当今的融合网络需要更出色的可用性和可靠性。IT 专业人员需要更高密度的电源保护系统,以适应复杂的负载电压和插头类型,同时还需要易于安装和维护。这些应用还要求 UPS 系统具有通信功能,提供 SNMP 和基于 Web 的管理方式,还需要与环境传感器连接。

机架可用于多种位置和环境,这意味着机架安装式 UPS 也必须能够在这些位置正常运行。它们的位置可以是大型数据中心、网络机柜和其他远程边缘位置。

机架式 UPS 电源拓扑

机架式系统通常是以下两种 UPS 配置方式中的一种:

在线(双变换)UPS—在线 UPS 在转换到电池时,不会断电,能够为设备提供持续、高质量的交流电源。这些设备可保护设备免受由于断电、限电、电压骤降、电涌或噪音干扰引起的几乎所有电源干扰。真正的在线双变换 UPS 可提供 100% 的电源调节、到电池供电的零转换时间、输出电压保持不变以及比在线互动装置更出色的瞬变抑制。在关键 IT 负载方面,只有在线双变换技术才能全面避免几乎所有事件。

在线互动式 UPS—在线互动式式 UPS 系统能提供电源调节和备用电池功能。这种技术在很少发生停电、但常常出现电源波动的应用中尤其有效。在线互动式 UPS 可处理在切换到备用电池之前的范围较大的输入电压波动。除了备用电池功能外,与离线式系统相比,在线互动式 UPS 还能更好地控制电源波动。在线互动式 UPS 的关键优势是升压电路和 UPS 支持的输入电压范围。范围越大,您将享有的保护就越全面。当转移到备用电池时,在调节电源时会产生 4-6 毫秒的电源中断。

Vertiv 提供行业领先的机架式 UPS 系统

Vertiv 提供业内完善的机架UPS 系列,适用于采用在线和在线互动技术的边缘计算网络应用。这些系统专为可靠性和灵活性而设计,可将电源容量和出色的运行功能完美结合到尽可能小的空间内。

在线式

选择您的本国语言