配电单元 (PDU) 分为基本型和智能型两类。虽然两者都能够为机架或机柜内的关键 IT 设备提供可靠的配电,但智能型 PDU 提供多种智能功能,帮助数据中心管理人员理解其电力基础设施。随着数据中心变得更加动态和复杂,智能型 PDU 已经越来越普遍。

什么是智能型 PDU?

智能型 PDU,或称为智慧型 PDU,不仅仅只是为数据中心内的IT设备进行配电。它还能够监控、管理和控制多台设备的电力消耗。智能型 PDU 使数据中心专业人员能够通过远程网络,访问获取关键基础设施的实时数据,推动知情决策,确保最高的可用性,并满足重要的效率要求。智能型 PDU 分为两大类:监控型和开关型,并且每一类型都可增加各种额外的性能,以扩大设备所能提供的关键信息。一些关键功能包括插座层级监控、环境监控、基于用户定义阈值的警报和告警等等。这些功能可最大程度地减少停机时间,并配备制造商提供的支持服务,以满足服务级别协议 (SLA)。

随着数据中心的环境变得更加动态和复杂,许多业务组织都在对数据中心管理人员施加压力,要求提高可用性,同时降低成本,提升效率。新一代高密度服务器和网络设备的投入使用,增加了对更高密度机架的需求,并对整体设施的电源系统有更高的要求。尽管目前常规的机架密度还是在 10kW 以下,但是 15kW 的机架密度已经是超大型数据中心的典型配置,有些甚至已经接近 25kW。高密配置改善了机房的性能和容量,但同时也需要配套更为有效的电源交付。因此,智能型 PDU 所具备的性能和功能就变得日益重要,以实现高效配电,应对数据中心容量和密度的变化。

智能型 PDU 的类型

智能型 PDU 可进一步分为监控型和开关型。就其核心功能来看,PDU 提供可靠的电力分配,而更多智能型 PDU 则增加了远程监控功能、能源管理以及前瞻性设计平台。

监控型 PDU

监控型 PDU 可以在机架处或通过远程访问,提供用电情况的全面视图,同时持续为关键的 IT 设备提供可靠的配电。监控型 PDU 可提供配电单元级别和插座级别远程监控配置选项,提供更精细的用电量视图(到达设备级别)。它们能提供对关键信息的快速访问,以评估用电量趋势,并具备告警功能,在用户所定义的功率阙值被违反的时候,对用户进行提醒。建议用于想要监控或改善电源使用效率 (PUE) 的数据中心。

了解有关 Vertiv 监控型 PDU 的更多信息

开关型 PDU

开关型 PDU 可以在机架处或通过远程访问,提供关键IT设备用电情况的全面视图,并且增加了远程打开、关闭或重启每一个插座的能力。开关型 PDU 可提供配电单元级别和插座级别远程监控配置选项。对于需要限制插座用电量以避免意外超载的数据中心及远程数据中心,开关型 PDU 是理想之选。并且对于需要快速便捷地对大型设施(有时是一整个设施网络)内的设备进行功率循环的数据中心,开关型 PDU 是非常有用的。

了解有关 Vertiv 开关型 PDU 的更多信息

智能型 PDU 的常见功能

选择智能型 PDU 时,应考虑以下关键功能:

IP 聚合

IP 地址和交换机端口的价格越来越昂贵,因此数据中心管理人员可以通过使用具有 IP 聚合功能的单元来降低部署智能型 PDU 的成本。如果关心部署成本,那么重要的是去调查了解制造商的一些限制要求,因为单个 IP 地址上可聚合的单元数目从 2 到 50 不等。其他的一些功能,比如带有下游设备自配置的 IP 聚合功能,也能显著降低部署时间和成本。

环境监控

IT 设备易受温度和湿度等环境条件的影响。智能型 PDU 可以集成环境传感器,主动监控机架内的环境条件,无需部署独立的监控解决方案,即可确保最佳的操作条件。


远程连接

智能型 PDU 还为数据中心管理人员提供了通过网络接口或串行连接来远程访问 PDU 的能力,从而监控电源使用并配置用户定义的警报通知,防止停机。

带外通信

如果 PDU 的主网络出现故障,某些 PDU 通过与带外管理设备(例如串行控制台或 KVM 交换机)集成提供冗余通信。

DCIM 访问

市场上有各种 DCIM 解决方案,可为用户提供单个接入点,查看实时电力和环境数据。DCIM 还能够创建和接收趋势分析报告,提供整个设施的可视性,从而帮助数据中心管理人员提高效率和可用性。


选择智能型 PDU 时的关键考虑事项

智能型 PDU 可对能耗进行精密监控和控制。他们可以向数据中心管理人员提供相关信息,用以精简电力基础设施,并清除不必要的费用。选择智能型 PDU 时其他重要的考虑事项是其确保可靠性、功能性和适应性的能力。

可靠性

在搭载高级功能时,智能型 PDU 不应使其核心功能受到削弱或阻碍。无论是使用基本型还是智能型 PDU,从注重质量和可靠性的制造商处购买 PDU 都是很重要的。并非所有制造商都对出厂的每个配电单元进行 100% 的测试。建议选择的制造商不仅要测试每个配电单元,还要在整个产品开发过程中竭力测试单元核心功能的可靠性。

高温级别
公司提高效率的举措,导致数据中心提高恒温器的温度,从而降低能耗。因此,数据中心的设施温度会升高。这种变化要求制造商设计的 PDU 能在更高温度下运行。根据制造商的不同,PDU 最高工作温度范围为 45°C 到 65°C。在高温环境中应考虑高温级别的 PDU,以确保配电中的可靠性和可用性。

交替插座
随着机架密度的增加,电缆管理和负载平衡成为一个挑战。如果电路及相位之间的负载没有得到适当平衡,则数据中心管理人员可能会面临电路过载或断电的风险。为简化电路/相位平衡和电缆管理,PDU 制造商提供标有色码的交替插座,显著简化部署过程。

锁定插座
插座锁定机制可保护 IT 设备与 PDU 之间的物理连接,确保电源线不会从插座上意外拔出,因疏忽导致负载突降。在全球范围内,PDU 中使用的插座最常用标准为 IEC320 C13 和 C19。IEC 插座可国际通用,处理高达 250V 的输出电压。市场上有从防脱插座到可锁定插座等多种选择。

功能性

智能型 PDU 可以实时测量、管理和报告数据中心设备的能源使用情况。凭借精确的计量和管理控制水平,数据中心管理人员可以优化能源使用情况,并更轻松地支持设备和容量变化。同时在了解每台 IT 设备的功耗之后,他们更有理由购买更先进的技术。

数据中心管理人员可使用智能型 PDU 远程安排未使用 IT 设备的功率循环,以降低能耗。他们可以精简电源基础设施,从而消除不必要的资本支出,根据实际消耗的能量执行费用分摊,并主动管理能耗以提高效率。

智慧型 PDU 可以在问题出现之前就主动发出通知。一旦违反警告和关键阈值设置,就会提醒用户解决关键问题,例如智能型 PDU 遇到过载情况,否则可能会使断路器和连接的负载跳闸。所有通知都以标准格式接收,例如 SMS、SNMP 陷阱或电子邮件。智能型 PDU 可以与集中式管理软件集成,使它们易于管理。


适应性

机架层级灵活性是帮助数据中心适应不断变化的重要因素,这通常意味着更高密度和对于更高效率和控制的需求。

智慧型 PDU 采用前瞻性设计,替代之前规模过大的基础设施系统,后者在资金和能源成本上的效率很低。数据中心管理人员使用可升级的基本型 PDU 和智慧型 PDU, 可轻松更新其热插拔监控设备,运用新技术,适应不断变化的业务需求,而不必更换整个电源板或中断关键服务器的电源

了解有关高可用性智能机架 PDU 注意事项的更多信息

PDU 服务

某些供应商将在机架中预先安装 PDU,以减少部署时间和现场安装成本。在订购机架和 PDU 之前,寻找供应商合作伙伴,评估您需要哪些 PDU 设备,以优化整个电源链,满足可用性和容量需求。

为了优化 IT 资源,业务组织可以从 PDU 的原始设备制造商 (OEM) 提供的服务中获益,从而简化关键电力系统资产的部署和管理。

OEM 服务合作伙伴可以处理 PDU 安装和启动。IT工作人员能够处理其他事务,同时由OEM的专家把控开机过程,确保全程正确操作,带来便利和保障。这些技术人员还可以处理旧 PDU 的移除和处置。

一些 OEM 提供长达 5 年的保障计划,为 PDU 提供生命周期支持服务。他们还可以按需提供访问权限,协助客户获取服务历史记录和全面的服务报告,用以简化合同规定的 PDU 的管理。提供 24x7 全天候现场应急响应服务,确保关键应用的最大可用性。

了解 Vertiv 的 PDU 服务(配电保障包)





智能型 PDU 是确保数据中心高可用性的战略资产。它们可以提供机架内 IT 功耗的最佳视图。它们还提供数据中心的智能电力监控和控制。它们应该具有灵活性和适应性,能适应快速变化。业务组织应考虑可靠的、提供各种功能并且可以满足当今和未来需求的智能型 PDU。它们应该从 OEM 提供的 PDU 服务中受益,减少部署时间和成本。

选择您的本国语言