澳大利亚昆士兰当地机场IT系统是如何避免昆虫侵扰的?

2019年1月31日

日前,位于澳大利亚昆士兰地区的朗芮(Longreach)机场,通过部署维谛技术(Vertiv)旗下全封闭运行的 SmartCabinet™微型数据中心解决方案,成功建设了领先的的数据中心,并以此有效应对了机场所面临的独特的环境挑战--包括野生动物、昆虫入侵和极端温度。


800x_-2019-01-31-1_262128_0.jpg



拥有远程中央监控功能的SmartCabinet™解决方案应用于朗芮(Longreach)机场的各大系统,包括闭路电视监控系统、门禁系统,以及与各企业的连接系统。该解决方案部署之后,工作人员无需每天清理服务器机房—包括检查服务器中是否有昆虫进入和重启系统。

800x_-2019-01-31-2_262129_0.jpg


该地区时常有昆虫出没,特别是蟋蟀和蚱蜢。2010年,朗芮遭遇了30年来最严重的蝗灾。这些昆虫可能会潜入IT系统并导致系统崩溃,迫使机场每两个月就要进行一次清除昆虫的行动。


而维谛技术(Vertiv)的SmartCabinet™方案拥有全封闭运行、安全可靠的设计,有效防止了这种情况的发生。


800x_-2019-01-31-3_262130_0.jpg


同时,该地区还经常遭受极端气温的影响,最高气温可达45摄氏度以上,最低气温可降至零下。这给IT系统的运行带来了很大的压力,此前还出现过因极端气温迫使机场不断更换重要IT设施,并每天重启系统的情况。


800x_-2019-01-31-4_262131_0.jpg

 

向物联网转型

 

克服了IT面临的挑战之后,朗芮(Longreach)机场增加了对物联网的关注度。朗芮(Longreach)机场向各个大学和行业开放其数据,并在视频分析等领域展开实验,然后与当地社区共享研究成果。

昆士兰机场有限公司的工作人员也在研究如何改善其区域性机场的能源监控,并将其应用于已经安装在朗芮(Longreach)机场和伊萨火山(Mount Isa)的太阳能电池板系统中。



800x_-2019-01-31-5_262132_0.jpg


800x_-2019-01-31-6_262127_0.jpg



朗芮(Longreach)机场正在建设的相关基础设施,确保了其物联网和智慧城市计划发挥作用—不仅造福乘客和工作人员,也造福更广大的朗芮社区。


而SmartCabinet™方案--这一带有远程中央监控系统的加强版IT基础设施模型,为系统增添了更多韧性,并对其他面临极端气候挑战和技术人员短缺的地区性机场和交通枢纽,具有同样的借鉴作用。

 

选择您的本国语言