维谛技术(Vertiv)九大新星守护地球之绿,彰显可维节碳全栈能力

2021年12月1日

3.6亿年前伴随着第一粒种子诞生

 

绿色开启了在地球上的生命之旅

 

风雨、虫子、鸟兽和人们传承着古老的生命基因在五洲四海蓬勃向上

 

蒸汽机的第一声轰鸣带来了工业文明

 

人们走出山林、被发展裹挟迈向科技时代

 

承袭生命之种的绿色,需要被科技守护

 

维谛技术(Vertiv, NYSE:VRT)守护地球之绿,重磅发布了基于“可维节碳”理念研发的九大新星系列产品方案,完整呈现了维谛技术(Vertiv)面向未来,助力客户实现低碳发展的清晰路径。

九大新星系列节碳方案,涵盖了供配电、制冷、微模块、运维服务等各个维度,并且拥有广泛的落地实践,实现了对数据中心、工业&商业、通信、新能源、储能等领域的全面覆盖,为客户绿色发展、实现“双碳”目标创造多维价值。

 

超大颗粒预制式全变频氟泵,实现极致化节能

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-1_345485_0.jpg

 

全变频氟泵技术是维谛技术(Vertiv)创新研发的,从自然冷利用最大化角度设计开发的系统性专利集合和产品技术集群解决方案。

Vertiv Liebert® DSE超大颗粒预制式氟泵方案,是应用这项技术的代表性产品,为数据中心提供单机更大冷量、更便捷的整体解决方案。

Liebert® DSE空调能跟随室外环境温度全自动调节,实现最佳匹配节能,在不同室外气候条件下,系统具备全变频压缩机、部分混合、完全经济三种运行模式,其中完全经济模式可以实现pPUE1.05的出色水平。同时,Liebert® DSE空调无需任何水处理,WUE为0,而且由于没有融入室外空气,也避免了室外空气的污染,实现低碳运行。

 

无水浸没式液冷,引领新一代热管理技术

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-2_345484_0.jpg

 

相比较而言,液冷技术可使CPU满载工作时的核心温度降低20度,达到节电节水的目的,并降低pPUE小于1.04。

维谛技术(Vertiv)Liebert®VIC无水浸没式液冷方案是专门针对高热密度应用场景开发的浸没式液冷产品,适用于高校科研机构、互联网、超算中心等追求超低 PUE的数据中心场景,可以满足单机柜 30~200kW 高密机柜的制冷需求,能够消除高功率密度热点,并为客户创造超低 PUE。

 

1拖N多联氟泵机组灵活解决高热密度问题

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-3_345483_0.jpg

 

高热密度一直是困扰数据中心用户的关键问题,而现在所有设备被压缩到一个紧凑的机柜中,并且随着处理器计算能力的快速提升,容量也不断加大,更极大地提高了设备的热密度。

作为一款灵活节能的制冷解决方案,Vertiv Liebert® XDC 1拖N多联氟泵机组专为高热密度数据中心设计,制冷终端更靠近发热设备,无需过度制冷,就能消除局部热点。    

Liebert® XDC空调在作为补充制冷系统使用时,它可将数据中心的空调能耗降低30%,而作为主要的制冷系统运用时,这一数字可达到 70%。

高灵活性是Liebert® XDC空调的一大优势,用户可依据热负荷的增加以灵活调整设施数量。其核心是预先将管道布置到所需位置上,在升级过程中,利用这种灵活的管道连接方式,无需中断运行便可轻松地增加制冷终端,或重新移动制冷终端到所需的位置。

 

动态储能UPS,进一步实现节碳目标

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-4_345482_0.jpg

 

动态在线模式是一种全新的控制模式,既能够保证UPS系统供电质量,又可以提升系统效率。采用这一创新运行模式的Vertiv Liebert®EXL DGS动态储能UPS,在不降低系统可靠性的前提下,能够将UPS系统效率提升至99%,而且逆变器可随时按照IEC 62040 Class1的标准对负载供电,从而提供与普通在线双变化模式相同的供电质量。

同时,针对不断涌现的储能场景需求,维谛技术(Vertiv)Liebert®EXL系列大功率UPS,配合锂电池解决方案,满足了用户侧利用UPS储能电池作为系统调频、峰谷调节等储能应用,并能够以此替代柴油发动机,减少碳排放,进一步实现节碳目标。

 

备储一体化锂电,革新储能方式

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-5_345481_0.jpg

 

锂电池的使用寿命是铅酸电池的 2~3 倍,从而减少了电池的更换,在全生命周期以内具有显著的成本优势。采用锂电池的UPS 系统,体积更小、重量更轻,因此可节约占地面积、改进选址灵活性,并解决地板承重阀值有限的问题。

维谛技术(Vertiv)作为较早关注锂电池应用的厂商,拥有丰富的锂电池研发经验和成功实践,旗下相关锂电池产品,已经为全球客户创造了显著价值。维谛技术(Vertiv)基于全球视野及国际大型数据中心应用实践推出的Vertiv Adapt Li备储一体化锂电方案,具备“安全,经济,简单,灵活”四大核心优势。同时,维谛技术(Vertiv)提供“UPS+锂电池”储能方案,能够帮助客户大幅降低用电成本,实现节碳目标。

 

预制式交直流电力模组,简化供电链路

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-6_345480_0.jpg

 

作为数据中心建设的重要内容,供配电系统建设采用工厂预制式方案,不仅能够降低总体投资成本,而且大大减少现场工程量,缩短工程建设周期,实现系统的快速部署。

Vertiv APT预制式供配电模组是维谛技术(Vertiv)早些时候推出的创新产品,为数据中心供配电建设带来了非同一般的体验。

随着在数据中心的广泛应用,维谛技术(Vertiv)对产品进行了迭代升级,推出了Liebert®APT2.0预制式交直流电力模组。全新的方案将传统供配电系统中分隔的中压配电系统,变压器 (10/0.4kV)、低压配电、交直流不间断电源和智能电力监控管理系统,以模组化、预制化和智能化为设计方向,整体融合成一体化供配电系统解决方案。系统实现工程产品化,设备与现场解耦,从而实现快速部署以及智能化监控管理,并大大简化了供电链路,具备统一管理、高可靠性、节省占地、经济美观等特点。

 

微模块嵌入式AI,群控节能更简单

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-7_345479_0.jpg

 

AI技术降低了空调群控节能的实施门槛,利用AI 挖掘更多数据去适应数据中心复杂情况。整体算法架构采用深度神经网络与强化学习技术相结合,对单空调内部各个组件、机房内部多台空调进行优化控制,最大化降低机房空调整体功耗,降低数据中心PUE的目标。

维谛技术(Vertiv)一直致力于推动AI技术在数据中心的应用,最新推出了AI Lite微模块嵌入式AI。AI Lite采用极简设计理念,充分集成本地边缘算力,深度融合空调控制策略,真正带来一键交付,快速生效的轻快使用体验。AI Lite以单个微模块为最小控制单元,采用强化学习+回归预测的算法方案,能够自动适应各种模块化机房场景。

 

无人值守巡检机器人,实现自动化、数字化

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-8_345478_0.jpg

 

面对越来越繁重与复杂的数据中心运维工作,自动化、数字化的运维管理,能够极大提升数据中心运维管理效能。

维谛技术(Vertiv)基于数据中心数字化与自动化运维管理,打造的SmartArgus无人值守巡检机器人,通过SLAM导航技术、底盘控制技术、神经网络识别技术及携带的各种传感器,对数据中心基础设施进行自动化和数字化巡检,有效提升了巡检效率和巡检质量。在供配电系统、暖通系统、消防系统、服务器系统、机房管理等各种场景中具有显著的应用价值。

 

数字碳管家,提供全生命周期低碳保障

 

800x600-zh-cn-news-2021-12-01-9_345477_0.jpg

 

数据中心实现绿色、低碳运营,不仅需要应用节能节碳的创新产品,而且低碳运维在其全生命周期内也具有重要意义。

维谛技术(Vertiv)基于行业最佳实践,从低碳建设、低碳运维、低碳改造、碳中和管理与碳合规认证等维度,为客户打造了“碳全生命周期管理”服务框架。维谛技术(Vertiv)打造的数字碳管家(DCcM)是一套基于“能效管理系统V3.0+睿维数字化管理系统V2.0+碳认证+低碳节能改造+运维管理措施”的业务集,可以帮助客户实现数字化、自动化、可视化的低碳数据中心运维体系。

选择您的本国语言