IT届的顶流报道 :维谛技术(Vertiv)“U锂融合”横扫用电威胁

2022年9月1日

机房里的设备的成功就是稳定而持续的运行,那么支持它稳定运行的是什么呢?

 

设备硬件?系统?软件?不,都不是!答案是UPS!

 

在数字经济时代,一个系统,一项应用,全都离不开IT设备。但是,IT设备的运行离不开UPS的供电保障。

 

想象一下,无论大型数据中心或是中小型业务场景,没有强力UPS的电力支撑,会有怎么样的情形发生?

 

突然断电之后,IT设备运行中断,正在调用与处理的程序与数据库文件损坏;管理系统运行中断,企业管理决策下发滞后;企业业务系统运行中断,业务资料丢失;动辄百万元计的高端灵敏电子设备损毁……

 

面对如此严重的断电后果,需要UPS提供持续供电,防止意外的发生。然而,随着应用场景的日趋复杂,以及各种新需求的涌现,UPS应用也面临着各种各样的痛点。

 

你的UPS是否电池组占地面积太大?

你的UPS是否供电可靠性低?

你的UPS系统是否不够绿色节碳?

你的UPS是否日常运维繁琐复杂?

……

这些痛点已经成为困扰用户用户业务发展的难题。

那么,面对这些难题该如何解决?维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)推出的

“VertivTM Liebert® ITA2 + VertivTM Adapt Li U锂融合解决方案”

提供了最佳答案。

 

800x450-zh-cn-news-2022-09-01-1_362667_0.jpg

 

专业的U锂搭配,让你的业务轻松加倍!

 

研究发现,三分之一的不间断电源系统故障,都是由阀控式铅酸电池故障引起。一组铅酸电池,一旦其中一个出问题,就会产生连锁反应,最终将导致整个UPS系统宕机。

 

针对这个问题,U锂融合有这样的优势。:

 

800x450-zh-cn-news-2022-09-01-2_362666_0.jpg

 

运营更“安全”

维谛技术(Vertiv)“U锂组合”,无论是UPS还是锂电池,都源自公司旗下同一品牌,并都经过了统一认证。这是维谛技术(Vertiv)在业内的一项显著优势。

 

U锂融合方案提供关键保护器件冗余、U锂全通信的三重保护,系统更可靠。

全栈融合,能够妥妥地保障关键业务安全运行。

 

铅酸电池的使用成本有多高,有人算过这笔帐吗?

作为一种长期消耗品,它的使用寿命短,每3-5年需要更换一次,并且更换成本的人力成本和电池成本都很高。

 

针对这个问题,U锂融合有这样的优势:

 

整体投资更“经济”

相比铅酸电池,锂电池的寿命通常为8-10年,循环寿命可达1500次以上。

维谛技术(Vertiv)的U锂融合方案循环寿命可达1500次以上,10年免维护,而且提供5年质保,有效节省运维成本,全生命周期的综合成本降低40%以上。

 

并且,维谛技术(Vertiv)的U锂融合方案比铅酸电池轻60%左右、占地面积少了70%,所以空间成本更低,更适配寸土寸金的中小IT、边缘计算场景,比如,智能制造、医疗、企业、银行网点等。

 

800x450-zh-cn-news-2022-09-01-3_362665_0.jpg

 

使用、运维更“轻松”

维谛技术(Vertiv)“U锂融合方案”在保障高可靠性的基础上,基于免工程设计,即插即用,采用机架式安装,最小高度仅1U。一个标准机柜内轻松搞定全部供配电系统。

此外,方案在运行中能够实现极简运维,轻松好用。

 

对维谛技术(Vertiv)的产品来说,安全可靠是基本门槛,而“U锂融合方案”却在持续向天花板进军。在保障安全好用的基础上,还持续的革新技术和方案配置,不断的实现方案的创新灵活、卓越高效。

维谛技术(Vertiv)U锂融合解决方案,中小IT环境的优等生,来了,从此为你横扫用电威胁!

选择您的本国语言