Oklo 和 Vertiv 宣布合作,为美国超大规模和主机托管数据中心提供电力和冷却解决方案

2025年8月5日

创新清洁能源合作伙伴关系解决关键数据中心电力和冷却挑战

加州圣克拉拉 [2025年7月22日]——先进核技术公司OkloInc. (纽交所代码:OKLO)与关键数字基础设施全球领导者Vertiv(纽交所代码:VRT)今日宣布达成合作协议,重点致力于共同开发专为超大规模和主机托管数据中心量身定制的先进电源和热管理解决方案,这些解决方案将由Oklo先进核电站的蒸汽和电力驱动。试点技术演示计划在Oklo Aurora核电站的初始阶段进行。

为应对美国数据中心电力需求的激增,Oklo 和 Vertiv 携手合作,通过一套集成解决方案革新数据中心运营,该解决方案整合了 Oklo 可靠的清洁能源发电和 Vertiv 专门设计的先进电力和热管理系统,共同优化电力和冷却系统。通过利用 Oklo 现场发电厂的热量来驱动 Vertiv 的冷却系统,此次合作将显著提高数据中心的能源效率。这种方法可为高要求的人工智能和高性能计算运行提供稳定的电力,同时减少对环境的影响。两家公司将携手为使用 Oklo 现场发电厂的数据中心提供端到端的参考设计。

Oklo 联合创始人兼首席执行官 Jacob DeWitte 表示:“该协议旨在提供专为人工智能工厂、数据中心和高密度计算而设计的清洁能源、节能冷却和基础设施解决方案。我们正在开发一种工厂概念,该概念利用成熟的现成组件,而无需改变工厂的核心设计。Vertiv 是数据中心和关键基础设施冷却和电源创新领域的专家,因此,从一开始就共同设计这些解决方案,我们可以为数据中心和基础设施运营商创造更大的价值和效率

图片(10).jpg

Vertiv 首席执行官 Gio Albertazzi 表示:“我们与 Oklo 的合作是 Vertiv 致力于打造高效节能基础设施以满足现代数据中心需求的延伸。随着人工智能和高性能计算需求的持续增长,核能日益成为超大规模、主机托管和其他大型数据中心的讨论焦点。Vertiv 致力于通过更高的冷却能力和能源效率来推动创新,以支持现代数据中心。”

Oklo 的发电方案旨在快速适应市场需求,为客户提供更多可用能源,并实现电源和数据中心运营之间的无缝协作。通过从一开始就共同设计能源和热管理,并在靠近客户需求的地点进行部署,Oklo 和 Vertiv 将提供统一的解决方案,简化部署并提升数据中心的性能和能源效率。这些能力的独特之处在于 Oklo 作为其发电厂的所有者和运营商,能够与客户基础设施进行更深入的集成,并在数据中心的部署方式和位置方面拥有更大的灵活性。

“此次合作展现了奥克洛对先进核能部署方式和地点的思考,”德维特补充道。“我们正在增强现有模式,以我们模式所追求的速度、灵活性和直接集成性来满足快速增长行业的需求。”

此次合作标志着在探索先进核能如何满足数据中心和其他高增长行业不断变化的电力和冷却需求方面迈出了重要一步,这也是奥克洛不断增长的客户渠道中日益重视的一点。

关于 Oklo Inc.

Oklo公司正在开发快裂变发电厂,以大规模提供清洁、可靠且价格合理的能源,建立关键放射性同位素的国内供应链,并推进核燃料回收,将核废料转化为清洁能源。Oklo是第一个获得美国能源部颁发的商用先进裂变电厂场地使用许可证的公司,获得了爱达荷国家实验室的燃料供应,并向美国核管理委员会提交了第一份先进反应堆定制联合许可证申请。Oklo还与美国能源部和国家实验室合作开发先进的燃料回收技术。

关于维谛技术 (Vertiv)

Vertiv (NYSE: VRT) 整合硬件、软件、分析和持续服务,使客户的关键应用程序能够持续运行、实现最佳性能并随着业务需求的增长而增长。Vertiv 提供从云端到网络边缘的电力、制冷和 IT 基础设施解决方案及服务组合,解决当今数据中心、通信网络以及商业和工业设施面临的最重要挑战。Vertiv 总部位于美国俄亥俄州韦斯特维尔,业务遍及 130 多个国家/地区。欲了解更多信息以及 Vertiv 的最新新闻和内容,请访问vertiv.com

前瞻性声明

本新闻稿包含表达Oklo关于未来事件或未来结果的观点、预期、目标、信念、计划、意图、战略、假设、预测或预计的陈述,因此构成或可能被视为“前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“或许”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“会”等词语,或其否定或其他变体或类似术语,以及类似表述,可能识别为前瞻性陈述,但缺失这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述涵盖所有非历史事实的事项。这些前瞻性陈述出现在本新闻稿的多个部分,包括关于我们的意图、信念或当前预期的陈述,这些陈述涉及能源部代金券计划的效益、运营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略以及 Oklo 运营的市场等。此类前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日的可用信息以及当前的预期、预测和假设,并涉及一系列判断、风险和不确定性。

由于诸多已知和未知的风险和不确定性,Oklo 的实际业绩或表现可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。以下重要风险因素可能会影响 Oklo 的未来业绩,并导致这些业绩或其他结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异:与 Oklo 发电厂部署相关的风险;Oklo 进军新兴市场且目前尚无商业项目运营的风险;监管不确定性;工厂建设的潜在融资需求;市场、财务、政治和法律条件;竞争的影响;美国能源部 (DOE) 的代金券计划未能产生预期效益的风险;适用法律法规的变化;以及任何政府和监管机构的程序、调查和质询的结果。

上述因素并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及Oklo不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中的其他风险和不确定性。本新闻稿及任何通过引用纳入的文件中包含的前瞻性陈述均基于当前对未来发展及其对Oklo的潜在影响的预期和信念。无法保证未来影响Oklo的发展与Oklo预期的一致。除非适用证券法另有规定,否则Oklo不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》、《证券法》第 27 条和《证券交易法》第 21E 条所界定的前瞻性陈述。这些陈述仅供参考。实际事件或结果可能与本文所述的前瞻性陈述存在重大差异。读者请参阅 Vertiv 向美国证券交易委员会提交的文件,包括其最新的 10-K 表年度报告以及任何后续的 10-Q 表季度报告,以了解这些以及其他与 Vertiv 及其运营相关的重要风险因素。Vertiv 不承担任何义务,并明确否认其有任何义务更新或修改其前瞻性陈述,无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而产生。

类别:财经新闻

联系人

Oklo 媒体和投资者联系方式:
Bonita Chester,通讯和媒体主管,邮箱 :media@oklo.com

投资者联系方式:
Sam Doane,投资者关系总监,邮箱: investors@oklo.com

消息来源:Oklo Inc.

投资者垂询,请联系:
Lynne Maxeiner
全球财政和投资者关系副总裁
Vertiv
ELynne.Maxeiner@vertiv.com

媒体垂询,请联系:
Antonia Caamano
Ruder Finn for Vertiv
EAntonia.Caamano@ruderfinn.com

来源:Vertiv Holdings Co

选择您的本国语言