Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad el funcionamiento de la infraestructura de TI de una compañía comprende bien la importancia de una unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS), pero no siempre resulta claro cuál es el tipo de UPS adecuado para los diferentes tipos de aplicaciones.

Un UPS fuera de línea o una unidad de reserva transfiere la carga crítica al respaldo con baterías en caso de un corte o fluctuación en el suministro eléctrico. Aunque las unidades de reserva ofrecen protección contra sobretensiones y un respaldo con baterías básico que puede soportar interrupciones breves, no protegen contra otros problemas en el suministro, como el sobrevoltaje, el ruido de línea y las variaciones de frecuencia. Además, muchos UPS básicos ofrecen una onda sinusoidal modificada o simulada, lo cual podría ser peligroso para los componentes electrónicos sensibles en los equipos de TI y reducir la vida útil y el rendimiento del equipo.

Las organizaciones que no pueden correr riesgos con sus redes de TI necesitan un mayor nivel de protección y tranquilidad.

Por lo general, los clientes que saben que quieren algo más que una unidad fuera de línea preguntan por un UPS en línea. Aunque un UPS en línea técnicamente no es una topología de UPS, los clientes a menudo usan el término para referirse a un UPS avanzado.

Existen dos topologías de UPS que entran en esta categoría:

  1. El UPS interactivo
  2. El UPS de doble conversión en línea

Existen varias razones por las que los clientes podrían querer o necesitar un UPS avanzado. Por un lado, puede que quieran un mayor nivel de protección de la potencia entre el suministro eléctrico de la red pública y el equipo conectado. Por otro lado, puede que quieran evitar las demoras que ocurren durante la transferencia entre dos líneas o fuentes de energía diferentes (es decir, del suministro eléctrico de CA en funcionamiento normal al suministro de CD de las baterías en caso de una interrupción del suministro). También es posible que quieran gestionar las fluctuaciones en el suministro eléctrico sin transferencias constantes a las baterías o podrían querer maximizar la disponibilidad y la vida útil del equipo, lo cual hace que un UPS avanzado que ofrezca una onda sinusoidal pura sea la opción elegida.

Los UPS en línea y los UPS de doble conversión en línea pueden satisfacer muchas de estas necesidades. Ambas topologías ofrecen una mayor protección del suministro eléctrico que un UPS fuera de línea. Sin embargo, es importante comprender que existen diferencias significativas entre estas dos topologías de UPS y la manera como funcionan. Por lo general, el UPS de doble conversión en línea ofrece una protección superior, pero a un costo considerablemente mayor, hasta un 40% más que los modelos interactivos.

Una comparación directa puede ayudarle a comprender mejor cada tipo de unidad y elegir el UPS adecuado para su aplicación.

Comprendiendo sus opciones de protección del suministro.
Comparación de topologías de UPS



Descripción General

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Ofrece un respaldo con baterías y un acondicionamiento de la energía para una regulación del voltaje y una mejor protección contra caídas de tensión, sobretensiones, bajo voltaje (cortes eléctricos) y sobrevoltaje

Ofrece el nivel más alto de calidad y seguridad del suministro eléctrico para las redes de TI. Aislamiento completo del suministro eléctrico de la red pública: 100 % de acondicionamiento de la energía y regulación de la frecuencia

Acondicionamiento de la energía

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Acondiciona la energía por medio de una regulación automática del voltaje (AVR) y sistemas de circuitos o transformadores de elevación de tensión para soportar y corregir una gran cantidad de fluctuaciones de voltaje de entrada antes de transferirse al respaldo con baterías

Acondiciona la energía por medio de un proceso de doble conversión: el diseño de CA-CD/CD-CA convierte el suministro eléctrico entrante en corriente directa (CD) y nuevamente en corriente alterna (CA) para garantizar un aislamiento completo entre los dispositivos conectados y el suministro eléctrico de la red pública

Salida

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Regula la salida por medio de AVR

Utiliza una tecnología de doble conversión para crear un suministro eléctrico limpio con una regulación de la frecuencia y un voltaje de salida casi perfectos

Protección del suministro

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Protege contra los problemas eléctricos más comunes experimentados en una red y reduce los efectos de los picos de tensión, las sobretensiones y las caídas de tensión

Protege los equipos sensibles contra todo, desde los armónicos sutiles y la distorsión de la forma de onda hasta las caídas de tensión, los picos de tensión y los cortes eléctricos

Tiempo de transferencia a las baterías

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

La interrupción de 4 a 6 milisegundos en el suministro eléctrico a la hora de transferirse al respaldo con baterías evita las caídas de tensión en casi todos los dispositivos de TI: el inversor se vuelve parte de la salida y siempre está en funcionamiento. Opera en modo inverso para cargar las baterías mientras la entrada de CA es normal y se transfiere al respaldo con baterías cuando ocurre un fallo en la entrada

El tiempo de transferencia cero a las baterías evita las caídas de tensión en CUALQUIER dispositivo: las baterías siempre se encuentran en funcionamiento y conectadas al inversor para mantener el flujo de la potencia hacia los dispositivos conectados sin interrupciones en el caso de que la entrada principal de CA falle

Vida útil de las baterías

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Descarga las baterías con mayor frecuencia, lo cual reduce la vida útil de estas

Mayor duración de las baterías

Eficiencia

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Los modelos avanzados ofrecen una elevada eficiencia energética

Menor eficiencia energética que los modelos interactivos debido a que las baterías siempre están en funcionamiento

Gestión de la red

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Soporta tarjetas de gestión de red para el monitoreo y el control remotos

Soporta tarjetas de gestión de red para el monitoreo y el control remotos

Compatibilidad con generadores

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Los modelos avanzados son compatibles con muchos generadores que ofrecen un suministro de salida más estable y limpio

Compatible con los generadores

Aplicaciones

UPS interactivo UPS de doble conversión en línea

Ideal para aplicaciones de montaje en rack inferiores a 5000 voltios-amperios (VA) donde los cortes son raros, pero las fluctuaciones en el suministro son comunes, o donde los costos de protección y operación deben equilibrarse

Puede ofrecer protección del suministro contra sobretensiones para las estaciones de trabajo y los dispositivos electrónicos en oficinas pequeñas

Los modelos avanzados ofrecen una protección superior del suministro para las aplicaciones de borde, las telecomunicaciones y los equipos de TI distribuida

Ideal para grandes centros de datos que no pueden darse el lujo de sufrir periodos de inactividad y equipos extremadamente sensibles a las fluctuaciones en el suministro eléctrico

Ofrece el mayor nivel de acondicionamiento de la energía y protección de la potencia para los sistemas empresariales de TI críticos

Sistemas UPS ofrecidos por Vertiv

Vertiv ofrece la más completa línea de sistemas UPS de la industria, con UPS de doble conversión en línea, UPS interactivos en línea y modelos fuera de línea para satisfacer las necesidades de potencia de respaldo de su infraestructura de TI y mejorar su funcionamiento. Algunos de nuestros productos más populares son:

  • UPS Vertiv™ Liebert® GXT5. Este UPS de doble conversión en línea ofrece una protección superior contra cortes eléctricos y un acondicionamiento continuo de la energía en un diseño de rack/torre compacto y flexible. Es ideal para la protección de la infraestructura crítica tanto en aplicaciones de red centralizadas como en el borde.
  • UPS Vertiv™ Liebert® PSI5. Esta línea de UPS interactivos ha sido diseñada para garantizar la disponibilidad de las aplicaciones de TI críticas, como los armarios de red y los centros de datos pequeños, y proteger y prolongar la vida útil de sus dispositivos electrónicos en escuelas, hogares y oficinas. Ofrece una protección económica contra los periodos de inactividad y los daños ocasionados por los cortes eléctricos, las caídas de tensión, las sobretensiones o las interferencias de ruido por medio de una avanzada salida de onda sinusoidal pura.

Para más información o para conocer las opciones adicionales, visite nuestra página de unidades de suministro ininterrumpido de energía.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación