Un nouveau type de protection Edge
L’Edge est une évolution, pas une révolution.
Sécurité des données
Vos clients seront confrontés à de nombreux défis en matière de sécurité des données. En plus des mesures prises en ligne, voici quelques façons de les aider à mettre leur infrastructure en place.
Leurs défis liés au Edge
Proposition :
Recommander l’installation de capteurs. Cela peut aller de la position de la porte (alerte donnée lorsqu’une porte est ouverte), à une inondation et à la température.
Des solutions qui peuvent aider :
Proposition :
Trouver une solution de surveillance à distance qui leur permet non seulement de visualiser les données, mais aussi de déclencher des alarmes et d’apporter des modifications sans être physiquement sur place.
Proposition :
Prolongez la durée de vie des commutateurs de réseau en ajoutant un dispositif qui peut aider à améliorer le débit d’air dans le rack.
Des solutions qui peuvent aider :
Trouvez la bonne solution
Utilisez ces sélecteurs pour identifier la solution qui répond aux besoins de votre client.
Points de discussion utiles
Le coût moyen d’une violation de datacenter en 2020 dépassera
150M $
43 %
des attaques de cybercriminalité ciblent les petites entreprises
Il y a une attaque de hacker chaque
39
secondes
- La prolifération des appareils IoT peut occasionner de nouveaux défis pour vos clients. Vos clients vont s’inquiéter du cryptage des données, des pratiques de contrôle d’accès et de l’utilisation des tunnels VPN.
- À mesure que le nombre de dispositifs IoT augmente, il est impératif que les experts en IT comprennent les problèmes de sécurité potentiels liés à ces appareils et s’assurent que ces systèmes peuvent être sécurisés de manière adéquate.
- La gestion de la redondance et du basculement est cruciale pour les appareils qui traitent des données en périphérie, afin de garantir que les données sont livrées et traitées correctement lorsqu’un seul nœud tombe en panne.
Sécurité de l’infrastructure
Les changements simples apportés à l’infrastructure de votre client peuvent faire une grande différence en matière de sécurisation des environnements edge. Voici quelques conseils pour les guider tout au long du processus, ainsi que des façons dont nous pouvons les aider.
Leurs défis liés au Edge
Proposition :
Trouvez un rack serveur qui peut être verrouillé. Pour une protection supplémentaire, il est recommandé de verrouiller chaque rack individuellement. Comme plusieurs personnes entrent et sortent du site, cela réduira les risques en garantissant que seul le personnel compétent accède aux équipements importants.
Des solutions qui peuvent aider :
Proposition :
Trouver une solution de surveillance à distance qui leur permet non seulement de visualiser les données, mais aussi de déclencher des alarmes et d’apporter des modifications sans être physiquement sur place.
Proposition :
Trouver une solution de surveillance à distance qui leur permet non seulement de visualiser les données, mais aussi de déclencher des alarmes et d’apporter des modifications sans être physiquement sur place.
Trouvez la bonne solution
Utilisez ces sélecteurs pour identifier la solution qui répond aux besoins de votre client.
Points de discussion utiles
L’erreur humaine est la cause de
22 %
des pannes de datacenter non planifiées
Sécurité opérationnelle
Les opérations d’un datacenter sont les pièces qui permettent de faire fonctionner les systèmes et les flux de travail. Afin d’éliminer les temps d’arrêt, il est important que chaque installation soit non seulement équipée de l’infrastructure nécessaire pour soutenir la mise en place, mais aussi pour réduire tout risque de sécurité en cours de route. Voici quelques conseils pour les guider tout au long du processus, ainsi que des façons dont nous pouvons les aider.
Leurs défis liés au Edge
Proposition :
Recommander l’installation de capteurs. Cela peut aller de la position de la porte (alerte donnée lorsqu’une porte est ouverte), à une inondation et à la température.
Des solutions qui peuvent aider :
Proposition :
Trouver une solution de surveillance à distance qui leur permet non seulement de visualiser les données, mais aussi de déclencher des alarmes et d’apporter des modifications sans être physiquement sur place.
Proposition :
Prolongez la durée de vie des commutateurs de réseau en ajoutant un dispositif qui peut aider à améliorer le débit d’air dans le rack.
Des solutions qui peuvent aider :
Proposition :
Prolongez la durée de vie des commutateurs de réseau en ajoutant un dispositif qui peut aider à améliorer le débit d’air dans le rack.
Des solutions qui peuvent aider :
Trouvez la bonne solution
Utilisez ces sélecteurs pour identifier la solution qui répond aux besoins de votre client.
Besoin d’informations supplémentaires ?   Visitez notre Portail Partenaires
Contenu utile
Prenez une longueur d’avance grâce à l’infrastructure Vertiv
Les entreprises de vos clients se tournent vers l’informatique pour prendre en charge de nouvelles applications edge et faire migrer l’informatique et le stockage plus près des clients, des collaborateurs et des appareils. Mais ils ne peuvent pas y parvenir seuls.
En tant qu’Architectes de la continuité, Vertiv propose un large portefeuille de systèmes d’infrastructure intelligents, de logiciels et de services qui répondent aux défis de fiabilité, d’évolutivité et de gestion auxquels vous êtes confrontés à mesure que l’edge évolue. Quel que soit votre défi, Vertiv a la solution.
Placez le curseur sur chaque indicateur dans l’image et cliquez sur la zone en surbrillance pour en savoir plus.
Gestion du matériel
Découvrez comment réduire les temps d’arrêt et améliorer la sécurité de votre datacenter, en utilisant l’accès et le contrôle à distance fournis par Avocent
Avocent ACS 8000 Serveur de port console évolué
Avocent Local Rack Access Console
Racks et Enceintes
Profitez de racks et de solutions de confinement flexibles et rentables, et sécurisez les systèmes intégrés dans votre datacenter.
Refroidissement
La base de la gestion des débits d’air dans les datacenters est la conception Allée Chaude-Allée Froide, où les armoires sont placées en rangées alternées, les entrées d’air IT (allées froides) et les sorties d’air IT (allées chaudes) se faisant face. Cette configuration permet aux opérateurs de datacenters de concentrer le débit d’air de refroidissement uniquement là où cela est nécessaire - les entrées d’air IT - et d’éviter les coûts inutiles et les inefficacités liés au conditionnement de tout l’espace.
Surveillance à distance
Qu’il s’agisse de la surveillance des batteries, des systèmes de détection des fuites, de la surveillance de la température, de la surveillance au niveau des capteurs pour les environnements industriels difficiles ou des systèmes complexes de surveillance des datacenters, nous pouvons convenir qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour assurer la pérennité et la sécurité d’une installation critique.
Vertiv Environet Alert - Bientôt disponible
Trellis Power Insight - Bientôt disponible
Onduleurs
Alimentation sécurisée intelligente et efficace pour vos applications critiques
Onduleurs Liebert GXT5, 5-20 kVA
Onduleurs Liebert GXT5, 750-3 000 VA
Distribution électrique en rack
La gamme de PDU en rack Vertiv répond aux différentes exigences de distribution électrique des applications informatiques et environnementales.
Articles liés au Edge
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
18/2/20Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
En savoir plus