Se développer selon leurs besoins
L’Edge est une évolution, pas une révolution.
En ajoutant quelques racks à l’échelle de nouveaux sites à travers le monde, vos clients planifient dès à présent leurs prochains déploiements Edge. Ils ont besoin d’une infrastructure IT qui peut suivre le rythme de la croissance de leur entreprise. Peu importe la façon dont votre client cherche à évoluer, voici quelques conseils pour les aider dans le processus :
Leurs défis liés au Edge
Proposition :
Maximisez l’espace utilisable en recommandant des racks qui pourront recevoir autant d’équipement que possible.
Des solutions qui peuvent aider :
Proposition :
Recommander des PDU en rack qui peuvent gérer une capacité supérieure à celle qui est nécessaire aujourd’hui, afin de permettre d’alimenter des équipements supplémentaires à l’avenir.
Proposition :
Recommander des produits qui ont une réputation fiable et qui peuvent être expédiés et installés rapidement.
Des solutions qui peuvent aider :
Onduleurs Liebert GXT5, 5-20 kVA
Proposition :
Envisagez des solutions intégrées, pour éviter les casse-têtes liés à l’installation.
Des solutions qui peuvent aider :
Proposition :
Recherchez des produits qui réduisent le coût total de possession (TCO), comme un onduleur Lithium-Ion
Des solutions qui peuvent aider :
Proposition :
Prolongez la durée de vie des commutateurs de réseau en ajoutant un dispositif qui peut aider à améliorer le débit d’air dans le rack.
Proposition :
Trouvez une solution de surveillance à distance et de gestion qui leur permette non seulement de visualiser les données, mais aussi de régler des alarmes et d’apporter des modifications sans être physiquement sur place.
Trouvez la bonne solution
Utilisez ces sélecteurs pour identifier la solution qui répond aux besoins de votre client.
Points de discussion utiles
3x
la quantité de sites informatiques en périphérie de réseau qui seront requis en 2025 pour la prise en charge
400 %
d’augmentation du nombre de sites edge qu’ils prendront en charge dans les 5 prochaines années
Voici quelques façons dont vos clients planifient la croissance attendue dès aujourd’hui :
- Ajouter efficacement des capacités informatiques dans de nouveaux sites
- Choisir les emplacements des sites de manière stratégique
- Adapter la disponibilité aux besoins du service
- Atténuer la hausse de la consommation d’énergie grâce à l’économie
- Garantir l’évolutivité des infrastructures tout en réduisant les investissements
- Permettre la gestion à distance
En ajoutant quelques racks à l’échelle de nouveaux sites à travers le monde, vos clients planifient dès à présent leurs prochains déploiements Edge. Ils ont besoin d’une infrastructure IT qui peut suivre le rythme de la croissance de leur entreprise. Peu importe la façon dont votre client cherche à évoluer, voici quelques conseils pour les aider dans le processus :
Besoin d’informations supplémentaires ?   Visitez notre Portail Partenaires
Prenez une longueur d’avance grâce à l’infrastructure Vertiv
Les entreprises de vos clients se tournent vers l’informatique pour prendre en charge de nouvelles applications edge et faire migrer l’informatique et le stockage plus près des clients, des collaborateurs et des appareils. Mais ils ne peuvent pas y parvenir seuls.
En tant qu’Architectes de la continuité, Vertiv propose un large portefeuille de systèmes d’infrastructure intelligents, de logiciels et de services qui répondent aux défis de fiabilité, d’évolutivité et de gestion auxquels vous êtes confrontés à mesure que l’edge évolue. Quel que soit votre défi, Vertiv a la solution.
Placez le curseur sur chaque indicateur dans l’image et cliquez sur la zone en surbrillance pour en savoir plus.
Gestion du matériel
Découvrez comment réduire les temps d’arrêt et améliorer la sécurité de votre datacenter, en utilisant l’accès et le contrôle à distance fournis par Avocent
Avocent ACS 8000 Serveur de port console évolué
Avocent Local Rack Access Console
Racks et Enceintes
Profitez de racks et de solutions de confinement flexibles et rentables, et sécurisez les systèmes intégrés dans votre datacenter.
Refroidissement
La base de la gestion des débits d’air dans les datacenters est la conception Allée Chaude-Allée Froide, où les armoires sont placées en rangées alternées, les entrées d’air IT (allées froides) et les sorties d’air IT (allées chaudes) se faisant face. Cette configuration permet aux opérateurs de datacenters de concentrer le débit d’air de refroidissement uniquement là où cela est nécessaire - les entrées d’air IT - et d’éviter les coûts inutiles et les inefficacités liés au conditionnement de tout l’espace.
Surveillance à distance
Qu’il s’agisse de la surveillance des batteries, des systèmes de détection des fuites, de la surveillance de la température, de la surveillance au niveau des capteurs pour les environnements industriels difficiles ou des systèmes complexes de surveillance des datacenters, nous pouvons convenir qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour assurer la pérennité et la sécurité d’une installation critique.
Vertiv Environet Alert - Bientôt disponible
Trellis Power Insight - Bientôt disponible
Onduleurs
Alimentation sécurisée intelligente et efficace pour vos applications critiques
Onduleurs Liebert GXT5, 5-20 kVA
Onduleurs Liebert GXT5, 750-3 000 VA
Distribution électrique en rack
La gamme de PDU en rack Vertiv répond aux différentes exigences de distribution électrique des applications informatiques et environnementales.
Articles liés au Edge
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
18/2/20Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
En savoir plus