政府中的人工智能

公共服务创新和全球举措

政府对人工智能的采用正在增加,但对于专用基础设施投资的问题仍然存在。

下载电子书联系我们

人工智能在政府中的应用正在加速,因为它具有提升效率、决策能力和服务交付的潜力。然而,扩展人工智能也带来了挑战,尤其是在基础设施和数据管理方面。2023 年美国国家信息技术办公室 (NASCIO) 的一份报告 发现,虽然 78% 的州 IT 领导者将人工智能列为优先事项,但只有 35% 的人认为其基础设施已准备好支持人工智能。

自主AI的兴起进一步凸显了这种差距。NVIDIA强调了自主AI的概念,即各国优先发展自己的AI系统,以加强数据隐私、安全和竞争力。为了实现这一目标,各国政府投资国内AI基础设施、人才和法规,减少对外部供应商的依赖,同时确保AI发展与国家优先事项保持一致。

政府AI战略转型是否已具备全面实施条件?

AI 工作负载需要强大的数据中心基础设施,而数据的爆炸式增长则需要可扩展的存储和安全的管理。例如, 美国国防部的 AI 计划(例如军事装备的预测性维护)依赖于会产生大量热量的高密度 GPU 集群。与此同时, 社会保障局 等机构利用 AI 来更快地处理残疾索赔,但碎片化的数据集和孤立的系统阻碍了效率的提升。

这些挑战需要大量的投资来应对。布鲁金斯学会的一篇文章指出,美国政府在人工智能方面的支出从 2021财年的13亿美元飙升至2022年的18亿美元,同比增长38%。 其中大部分支出由国防部(DoD)推动。与此同时,卫生与公众服务部(HHS)和国家科学基金会(NSF)等民间机构也在人工智能研究和应用方面投入巨资。

78%

美国各州的 IT 领导人将人工智能和机器学习列为首要任务。

35%

美国各州的 IT 领导人相信他们的基础设施已准备好支持人工智能。

18亿美元

2022年美国政府在人工智能方面的支出比上一年增长38%。

政府AI转型的战略性原则

要在政府部门成功实施人工智能,必须应对基础设施和数据方面的挑战,包括热量管理和能源效率。Vertiv 和 NVIDIA 的研究表明,液冷技术可以 降低 10% 的功耗,并提高 15% 以上的能源效率。 此外,经过异地测试的模块化数据中心, 与传统方法相比, 可以将部署时间缩短 40% 以上 。

为了帮助指导 AI 基础设施项目, Vertiv 开发了其 AI指令框架。该方法 定义了五个关键指令,以 帮助 数据中心所有者和运营商制定 AI 部署计划。

至关重要的 用例示例 数据中心要求
具有变革性 基础设施和城市规划。
选民参与。
跨职能专业知识。
整体解决方案设计。
提高效率

自动化数据输入和处理。
行政效率。

扩展现有系统的价值和功能。
紧密耦合的系统可最大限度地减少空间和能源需求。

成为第一 药物发现和测试。
环境管理。
减少时间和风险的设计。
预配置系统可减少部署时间。
要有信心 趋势预测。
网络安全监控。
经过验证的解决方案由全面的服务支持。
为未来做好准备 政策规划和模拟。
先进的基础设施管理。
医疗保健优化。
可互操作、可升级、可扩展且能适应变化的解决方案。

全球政府中的人工智能

世界各国政府正在积极探索利用人工智能提升公共服务。根据 经济合作与发展组织 (OECD) 的数据,目前已有来自 69 个国家的 1000 多项人工智能政策倡议,其中包括近 800 项治理倡议。以下是全球一些值得关注的人工智能应用案例:

  • 国有土地管理: 新加坡 通过机器学习和地理空间技术管理闲置的国有土地和财产。
  • 残疾福利处理: 美国社会保障局 使用人工智能加快残疾索赔的认定,减少受益人的等待时间。
  • 税收优化: 法国 应用人工智能分析航空图像,识别未报告的财产改良并生成 €新增税收1000万元。
  • 公众参与: 比利时 在气候集会期间采用人工智能众包工具,优先考虑 15 项可行的气候倡议。
  • 司法透明度:中国的 智能法院计划整合人工智能以减少人为错误并加快案件解决速度。
  • 货物安全监控:加拿大交通部 采用基于人工智能的程序来识别危险货物、检测异常情况并确定案件的优先顺序以供工作人员评估,从而提高效率和安全性。

根据经合组织的数据,人工智能在政府全球格局中的作用如下:

1,000

全球人工智能政策倡议

69

重点区域国家
世界各地

800

治理举措
受益于人工智能

关键要点:

基础设施准备就绪至关重要

政府必须实现基础设施现代化以支持人工智能的应用。

对人工智能的投资正在增长

大量资金正在推动联邦和州机构采用人工智能。

人工智能正在改变公共服务

在世界各地,人工智能正在提高公共安全和执法等领域的效率。

+

选择您的本国语言