如何选择不间断电源做后备电源?

如果您曾花时间寻找后备电源 UPS,那么您已经知道,在不间断电源方面,您有无限多的选择。缩小选择范围并为您的应用选择合适的 UPS 电源取决于许多不同的因素,包括 UPS 系统类型、UPS 负载能力和 UPS 运行时间等等。



利用维谛技术(Vertiv) 提供的强大选择工具简化 UPS 系统选择

维谛技术 (Vertiv) 提供了一个极具吸引力的产品选择器 您可以通过这些功能和许多其他功能过滤 UPS 系统,然后并排比较符合您标准的选项。这是一个高效、省时的工具,可帮助您根据具体要求选择理想的 UPS 后备电源。

不过,要有效使用产品选择器工具,您需要了解一些事项。让我们从最基本的开始。

什么是不间断电源( UPS )?

在我们题为《什么是不间断电源( UPS )?》?的文章中,您可以找到详细的说明,包括讨论何时以及为何需要 UPS 系统的 UPS 使用案例。文章解释说,不间断电源通过通常存储在可充电电源中的能量,为关键设备(如计算机网络中的服务器和其他电子元件)提供瞬时应急电源。UPS 电源可确保这些系统在主电源发生故障时仍能正常运行。发电机或其他备用电源可能需要几秒钟才能启动,而 UPS 系统则不同,它能确保电流不会中断,因此被称为 "不间断电源"。不间断电源的备用电源可承担关键负载,直到持续时间更长的备用电源启动并接管工作。

主要不间断电源拓扑结构之间有何不同?

您可以在 UPS 产品选择器上选择的关键搜索条件之一是产品类型。UPS技术有三种不同类型: 在线式、 互动式 和 离线式 (也称后备式)。  What Are the Different Types of UPS Systems? 文中,我们将详细探讨每一种方案。但是,选择通常取决于所保护设备的重要程度和敏感性。

一般来说,在线式不间断电源可隔开关键负载与主电源中的几乎所有电源干扰或不正常情况,从而提供最大的电源保护。它始终处于在线状态,可调节输入电源并提供备用电源。互动式不间断电源除了提供备用电源外,还提供电源调节功能,可防止大多数电源问题,但在转为备用电源时,电源会中断 4-6 毫秒。最后,离线式不间断电源可防止大多数尖峰电压,并能度过许多电力短缺,但在轻微的电压骤降和浪涌时不能保持完美的供电。

我应该选择单相 UPS 还是三相 UPS?

单相交流电源通常用于照明和小家电等家用和轻型商业应用,例如 学校、办公楼或小型边缘应用等小型电力用户可以放心选择单相 UPS。然而,大型数据中心和其他工商业设施的耗电设备通常需要三相供电系统,这样才能以更高的效率提供更多电力。 《三相电源: 它是什么及其带来的好处》一文中提供了详细的解释。

我需要多大的额定功率才能确保 UPS 系统大小合适?

正确选择 UPS 的大小对优化运行效率至关重要。选择太大的 UPS 系统,设备效率会很低。选择太小的 UPS 系统,则无法支持未来的电力负荷。要确定您需要多大的 UPS,您需要首先,确定您当前的电力负荷,并根据预期增长和新增的电力需求较高的设备估算您未来的电力负荷。然后,您需要选择一个有能力满足当前最大负载并有一定增长空间的 UPS 系统。

为此,您需要考虑两点:以伏安(VA)为单位的额定功率。以及功率因数。功率因数只有 0.8 的 UPS 系统只能提供额定功率的 80%。功率因数为 "一"(或 1.0)的 UPS 系统可提供其额定容量的 100%。 您可以使用 UPS 产品选择器指定 350VA 至 20kVA 的负载容量。

在电池方面,有什么需要了解的?

不间断电源选择工具允许提供您不同类型的电源化学成分的选择,如铅酸电源或锂离子电源。锂离子电源是最先进的选择。Lithium-ion technology delivers a variety of benefits for UPS systems 这样的电源对于不间断电源系统提供了各种好处,相关白皮书提供了更多信息。然而,传统电源通常具有较低的预付标价,例如VRLA。在根据您的特定业务要求选择合适的电源时,您需要考虑运行温度、总体拥有成本、寿命以及维护要求。

UPS外形尺寸如何?安装在哪里?

UPS 系统有多种外形尺寸, UPS 产品选择器可让您从七种不同的选项中进行选择,其中包括可转换的 UPS 系统,包含机架式、塔式和模块化。其他选择包括微型塔式、落地式、台式或壁挂式 UPS 系统。很多时候,选择取决于数据中心环境的可用空间。您有多余的机架空间吗?或者您更愿意使用墙壁空间,腾出机架放置更多服务器和网络设备?有些应用需要的 UPS 系统太大,无法安装在机架上,在这种情况下,您需要考虑塔式或独立式外形。

如何计算 UPS 的运行时间,以确保 UPS 备用电池的正确容量?

运行时间是指 UPS 电池为所连接负载供电的时间。您可以用 UPS 电池容量乘以 UPS 输入电压,然后用总和除以支持的总负载(以瓦为单位)来计算运行时间.或者您也可以使用 维谛技术 (Vertiv) UPS 运行时间计算器确定不同型号 Liebert UPS 的电池运行时间。只需输入型号,然后将交互式图表上的条形图拖动到相应的负载量,即可查看以分钟为单位的 UPS 运行时间。 UPS 选择工具还允许您指定在满载和半载情况下所需的电池运行时间,并只查看符合这些标准的型号。

我还应该考虑到什么?

许多组织被要求(或只是想)选择 符合 TAA 标准的 UPS 系统,这些系统是在美国或其他符合 TAA 标准的国家制造或 "实质性改造 "的。 其他组织则寻求能源之星(Energy Star)等级的 UPS 系统,以帮助实现更高的效率目标。通过 UPS 产品选择器 ,您可以选中其中一个或两个选项,找到符合这些要求的各种 Liebert UPS 系统,包括单相、三相、在线式和互动式选项。

快速找到满足您所有需求的 UPS 系统

显然,在选择 UPS 备用电源时需要考虑的因素并不少。一旦了解了您的具体要求, UPS 产品选择器就能大大简化寻找满足您需求的 UPS 系统的工作。如果您在确定要求或缩小选择范围方面需要更多帮助,请致电维谛技术 (Vertiv) ,让我们的专家为您的应用指定理想的不间断电源。

选择您的本国语言